This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:电容负载稳定性

Guru**** 2927760 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937777/dac8571-capacitive-load-stability

器件型号:DAC8571

大家好、

数据表显示了以下有关输出特性的信息。



这是否意味着我们应该在 RL = 2kΩ Ω 时输入1000pF?
还是意味着要设置为稳定状态的最大电容?

在此情况下、我想询问反馈电阻器的值。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC8571输出级能够驱动高达1000pF 的负载。  在偏移和增益误差裕量内、DAC8571可在以2K 负载驱动1000pF 电容负载时轨到轨运行。 如果您希望驱动小于2K 的负载、则可能会得到增益和偏移误差。 稳定性没有问题。

    您是否在讨论 VSESNE 连接? 它应该被连接至 OUT 引脚。 无需反馈电阻器。

    希望这能澄清。

    此致、

    AK