Other Parts Discussed in Thread: DAC8571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8571 大家好、
数据表显示了以下有关输出特性的信息。 
这是否意味着我们应该在 RL = 2kΩ Ω 时输入1000pF?
还是意味着要设置为稳定状态的最大电容?
在此情况下、我想询问反馈电阻器的值。
此致、
雅丽塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.