请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5818 你好
我们的客户使用 LVDS 接口将 AFE5818与 FPGA 连接。 LDVS 未进行交流耦合。
如果 FPGA 的1.8V 电源电压在 AFE5818的1.8V_ DVDD-DIG 之前上升、则会出现一些偏置、您可以在 DVDD_1.8处测量大约0.532V 的电压。 如上所述、LVDS 没有电流限制。
有任何问题吗? 我想这将使用 ESD 结构。 这是否会损坏器件?
- 1 = 1、8V 电源早于 DVDD 的负载开关(将在序列期间启用)
- 3 = 1、8V FPGA (LVDS)电源
- 4 = AFE 的1、8V DVDD。
谢谢、致以诚挚的问候
Martin