This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:电源定序/偏置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163900/afe5818-power-sequencing-backbiasing

器件型号:AFE5818

你好  

我们的客户使用 LVDS 接口将 AFE5818与 FPGA 连接。 LDVS 未进行交流耦合。

如果 FPGA 的1.8V 电源电压在 AFE5818的1.8V_ DVDD-DIG 之前上升、则会出现一些偏置、您可以在 DVDD_1.8处测量大约0.532V 的电压。  如上所述、LVDS 没有电流限制。

有任何问题吗? 我想这将使用 ESD 结构。 这是否会损坏器件?

 

  • 1 = 1、8V 电源早于 DVDD 的负载开关(将在序列期间启用)
  • 3 = 1、8V FPGA (LVDS)电源
  • 4 = AFE 的1、8V DVDD。

     

谢谢、致以诚挚的问候

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    由于大量客户请求、我们有关此主题的专家目前已被占用。 我们注意到这一要求,将在10月25日星期二之前作出答复。 感谢您的耐心和理解。  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈,Karthik

    另一个问题:

    在电源序列期间、我们是否具有从 DVDD_1.2V 到 DVDD_1.8V 或 AVDD_1.8V 的任何反向偏置。

    Thx  

    Martin