This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951-Q1:ADC 采集精度和校准方法

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934633/ads7951-q1-adc-acquisition-accuracy-and-calibration-method

器件型号:ADS7951-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1148

目前、我有一个通过电阻部分电压收集高电压(100-800V)的设计思路;

我℃最终系统在0.5%的采样值、整个温度范围(-40~85 ̊ C)下的采集精度;

;、我正在考虑12位 ADC 是否能够满足要求、以及是否有相关的 ADC Δ Σ 真实误差计算方法

目前、我可以识别的误差来自以下方面:ADC 误差、REF 误差和部分压力电阻误差;

或者是否有任何相关的参考校准方法?

我认为12位 ADC 的价格很便宜、因此、我应该通过校准获得更高的精度、还是选择更高精度的 ADC (例如 ADS1148)?

如果您有好的建议、请帮我选择;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个有关 ADC 总体未调误差的出色博客、我相信这将对您尝试执行的操作非常有帮助。 这将提供很好的背景资料,并为今后的工作提供明确的方向

    ADC 精度第2部分:说明了总体未调整误差、 请注意、这是由三部分组成的博客的第2部分。 我也建议查看其他内容。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我想我;ADC 的总误差

    我想知道是否有任何 ADC 系统校准方法可用于参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一种2点校准方法。 我们不是一个明确解释这一点的文档、而是包含在文档中

    我建议查看  

    减少外部 RC 滤波器电路对集成模拟前端(AFE)增益和漂移误差的影响:±10V 、第5页介绍了校准方法和优势。 请注意、本文档使用了不同的器件作为示例、但该方法将会相同

    为了缩短覆盖范围、 3页的集成模拟前端(AFE) SAR ADC 上有可增大输入范围的电路

    此致

    Cynthia