主题中讨论的其他器件:ADS1148
目前、我有一个通过电阻部分电压收集高电压(100-800V)的设计思路;
我℃最终系统在0.5%的采样值、整个温度范围(-40~85 ̊ C)下的采集精度;
;、我正在考虑12位 ADC 是否能够满足要求、以及是否有相关的 ADC Δ Σ 真实误差计算方法
目前、我可以识别的误差来自以下方面:ADC 误差、REF 误差和部分压力电阻误差;
或者是否有任何相关的参考校准方法?
我认为12位 ADC 的价格很便宜、因此、我应该通过校准获得更高的精度、还是选择更高精度的 ADC (例如 ADS1148)?
如果您有好的建议、请帮我选择;