This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8167:无法从 SDO 获取可识别的一致数据

Guru**** 2983650 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934797/ads8167-not-getting-recognizable-consistent-data-from-sdo

器件型号:ADS8167

IM 原型设计。  ADS8167通过手工焊接到 QFN 适配器上。  该部件位于连接到 Nucleo H743Z 的试验电路板上。  我没有在 SDO 线路上获得可识别的数据。  我知道这是我的问题-我只是想知道这种 SDO 模式是否为任何人所熟悉。  

SDO 线路不一致。  我找不到常规模式。  我已阅读其他评论。  我的线路似乎处于正确的电压:

引脚3 - REFIO 电压:4.11

引脚2 -十倍电压:2.75

引脚29 -复位电压:3.28

Ready (就绪)行似乎遵循 Reset (重置)和 SS (SS)行、就像它应该那样。

附加了基本原理图和逻辑分析仪布线。  抱歉、我的 lame 原理图。  Im 连接的逻辑分析仪迹线是 NOP 命令。  读取时无法获取有效数据。  我发现有趣的是,*有时* SDO 线路在 NOP 期间变为高电平。  我还有其他的痕迹、但我认为这是一个很好的起点。

如果你在 Ca 海湾地区,任何帮助都会得到一杯啤酒。


Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    感谢您的发帖和提供的啤酒。 )

    我们对 ADS8167的主要支持本周已停止。 今天我可以详细了解这一点、并尝试提供一些有用的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    下面是一些后续问题:

    1. REFIO = 4.11V 略高于最大规格。 您是否已将 REFIO 配置为内部基准输出? 可能更多地是由于焊接或探头 GND 连接导致的测量伪迹
    2. DECAP = 2.75V 略低于标称值(2.85V)、但也可能不是问题。
    3. 您使用哪种接口模式? 在/CS 下降沿和就绪下降沿之间有一个最大值为15ns 的要求。 看起来这两个信号是对齐的、但只需确认/CS 在准备就绪前没有到达超过15ns。
    4. 您能否提供您正在使用的寄存器设置?
    5. 您的输入是如何配置的(单端或差分)? 您能否施加已知的输入电压(即1/2 Vs)、以在 SDO 上强制实现已知输出模式?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还无法配置它-所以现在 、我只需给它加电、然后尝试将 REG_ACCESS 设置为 WRITE_ENA。  我在设置该寄存器后尝试读取该寄存器、到目前为止、我的读取无法获得任何一致的内容。  我想我也不能写。 我使用同一评估板读取/写入许多其他 SPI 器件、因此我知道我可以...  目前、这是 SPI 接口上唯一的器件。

    我上传了一些尝试读取/写入的逻辑分析仪轨迹

    我可以对输入线路施加一些电压。  

    我实际上只是尝试获取基本的写入/读取周期、以便为我提供一致的数据。  就像我说的那样、即使我只是执行连续的 NOP 命令、SDO 线也不会给出我所期望的结果。

    Larry