IM 原型设计。 ADS8167通过手工焊接到 QFN 适配器上。 该部件位于连接到 Nucleo H743Z 的试验电路板上。 我没有在 SDO 线路上获得可识别的数据。 我知道这是我的问题-我只是想知道这种 SDO 模式是否为任何人所熟悉。
SDO 线路不一致。 我找不到常规模式。 我已阅读其他评论。 我的线路似乎处于正确的电压:
引脚3 - REFIO 电压:4.11
引脚2 -十倍电压:2.75
引脚29 -复位电压:3.28
Ready (就绪)行似乎遵循 Reset (重置)和 SS (SS)行、就像它应该那样。
附加了基本原理图和逻辑分析仪布线。 抱歉、我的 lame 原理图。 Im 连接的逻辑分析仪迹线是 NOP 命令。 读取时无法获取有效数据。 我发现有趣的是,*有时* SDO 线路在 NOP 期间变为高电平。 我还有其他的痕迹、但我认为这是一个很好的起点。
如果你在 Ca 海湾地区,任何帮助都会得到一杯啤酒。
Larry