This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:在 SPI 总线上连接两个 ADC 时、MISO 信号失真

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934988/ads1256-miso-signal-gets-distorted-while-connecting-two-adc-on-the-spi-bus

器件型号:ADS1256

尊敬的先生:

在我们的设计中、我们使用双 ADC 配置、一个用于单端测量、另一个用于差分 测量。 每次只有一个 ADC 处于活动状态、由相应的 CS 引脚控制、连接单个 ADC 后一切工作正常、但一旦我们在电路板上添加另一个 ADC、MISO 信号就会失真。 我将添加 ADC 原理图和 MISO 信号 CRO 波形。 由于这个问题、我们无法读取 ADC 数据。

谢谢、此致、

Harinder Singh

M2MLogger

  e2e.ti.com/.../AFE_5F00_ADS1256.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardinder、

    如果两个器件本身都能正常工作、这表明 CS 线路可能通过系统布局拾取噪声、或者 MCU 可能无法正确控制它们(可能是 FW 错误?)

    您能否探测两个 CS 引脚、同时探测其中一个器件上的 DOUT 以查看发生了什么情况?

    布莱恩