This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:输出电压误差

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928451/dac8571-output-voltage-error

器件型号:DAC8571

您好!

输出电压与预期值不同。
客户希望输出约400mV、但输出为650mV。

①当他们写入"0x0000⇒值他们想要控制"时、这种现象有时会发生。
②写入"0x0000⇒0x0030⇒值、它们想要控制"以获得预期的输出电压。

n ü ①的方法是否有任何问题?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    我 不理解这个问题。 请您详细说明一下吗?

    客户在加载0x0030时是否未从 DAC 获得预期输出?  

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK-San、

    我很抱歉没有解释。

    客户的条件如下。
    Vref=1.31V、客户的预期电压为400mV。

    客户输入"0x98⇒0x10⇒0x00⇒0x00"、后跟"0x98⇒0x10⇒0x4E⇒0x24 (400mV 设置)"。
    此时、很少输出意外电压。 (约697mV)

    写入数据字时、通过写入"0x0000⇒0x0030⇒0x4E24"、可以获得预期的 Vout。

    这种现象是否有任何可能的原因?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    您是否在说当客户发送0x98 (写入0的地址)、0x10 (控制字节)以及0x4E 和0x24 (数据位)时,它们没有输出?

    通过写入0x0000、0x0030和0x4E24、它们将获得输出?

    在第二种情况下、您发送的地址不正确、这对我来说似乎很奇怪? 什么是0x0000?

    我可以获得相同的示波器截图吗?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh-San:

    我附上示波器快照。
    通过写入①⇒③、似乎获得了一个意外的输出电压。
    您可以通过写入①⇒②⇒③来获得预期的输出。

    ① μ A


    ② μ A


    ③ μ A


    这种故障很少发生。
    是否有任何可能的原因?
    我认为 I2C 控制没有问题。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2C 帧对我来说没问题。 从图1中、我可以了解客户正在向 DAC 发送0x0000数据并期望0V 输出? 发送全零时、输出客户观察到的是什么

    同样、您能否告诉我、他们在每种情况下观察到的输出电压是多少? 您能否共享 DAC 的原理图和负载部分?

    当他们观察到故障行为时、是否观察到任何电源干扰或基准压降?

    此致、

    AK