This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8004的 SDO

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930728/sdo-of-dac8004

大家好、在下面显示的表格中将命令从我的控制器发送 到 SDIN 后、将显示一个抛出 VOUTA..D 的模拟输出
关于 SDO,它是 SDIN 的数字副本吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将是上一条命令的数字副本。  例如、查看了下图:

    该器件支持菊花链、因此该器件基本上会回波之前的写入命令或发出读取值。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、在表中 SDO 启用命令的哪个位置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yefj、

    在表中查看命令1000、您可以在其中启用和禁用 SDO。

    我还解释过您之前的主题、似乎重复了帖子并关闭了此主题。 我们可以在下面的主题中继续讨论、以获得更好的支持和跟踪。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/930102

    此致、

    AK