This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 差分缓冲器建议

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930044/differential-buffer-recommendations

器件型号:ADS131M08

我想使用此 ADC 读取高达5伏的电压我的初始设计涉及在每个通道上使用一个类似这样的分压器。

我想探讨一种缓冲器替代方案、您是否可以推荐一种与此 ADC 配对的良好缓冲器 IC、以便我可以将某种设置为基准?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drake、

    您可以使用该图像重新发布吗? 它没有将它输入到线程中。

    使用图像发布时、不能使用复制/粘贴(ctrl-c/ctrl-v)方法来插入图像。 您需要使用图片图标来选择要将其插入帖子的图像。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对2天的延迟答复表示歉意、

    这是原理图。 我认为我做得正确、但在我的帖子中没有注意到它

    我基于数据表给出的示例电路来构建此电路、 TPD2E1B06 只是一个 ESD 保护 IC。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drake、


    是否有理由要有一个有源缓冲器替代方案? 根据输入信号的不同、该分压器应该工作。 缓冲器可能会增加额外的失调电压和增益误差(以及每个误差可能都存在的漂移)。 此外、每个通道都需要一个缓冲器、因此在紧凑的布局区域中可能会有8个器件。

    输入信号的范围是多少? 我假设您测量的是±20V 的信号。 提供哪些电压电源? 现在、您需要 ADS131M08的+3.3V 电源、但仪表放大器是否需要±15V 电源。 很少有仪表放大器具有衰减、因此您可能需要某种衰减  

    我还注意到原理图上有 ISO_GND 标签、这与 ADC 的接地端是否相同? 请注意、输入信号应处于 ADC 的输入范围内、这可能意味着它们应共享一个公共接地节点。

    您能否分享更多原理图? 我不确定您要测量的是什么、这可能有助于提出建议。


    吴约瑟