Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08
我想使用此 ADC 读取高达5伏的电压我的初始设计涉及在每个通道上使用一个类似这样的分压器。
我想探讨一种缓冲器替代方案、您是否可以推荐一种与此 ADC 配对的良好缓冲器 IC、以便我可以将某种设置为基准?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Drake、
是否有理由要有一个有源缓冲器替代方案? 根据输入信号的不同、该分压器应该工作。 缓冲器可能会增加额外的失调电压和增益误差(以及每个误差可能都存在的漂移)。 此外、每个通道都需要一个缓冲器、因此在紧凑的布局区域中可能会有8个器件。
输入信号的范围是多少? 我假设您测量的是±20V 的信号。 提供哪些电压电源? 现在、您需要 ADS131M08的+3.3V 电源、但仪表放大器是否需要±15V 电源。 很少有仪表放大器具有衰减、因此您可能需要某种衰减
我还注意到原理图上有 ISO_GND 标签、这与 ADC 的接地端是否相同? 请注意、输入信号应处于 ADC 的输入范围内、这可能意味着它们应共享一个公共接地节点。
您能否分享更多原理图? 我不确定您要测量的是什么、这可能有助于提出建议。
吴约瑟