主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 DAC81416
您好!
我正在评估 DAC81416EVM 板。 到目前为止、将 DAC 与外部微控制器连接可以正常工作。 我设法在不同的通道上获得 W/R 寄存器和输出电压。 我使用 USB2ANY TI 接口比较了性能。 我意识到、此接口提供的 SPI 时钟默认设置为45kHz、而我的板上的 THS SPI 时钟的速度约为322kHz。
这里我的问题是、当在100kKz 的 abovee 运行时、如何管理以减少由输出上的 SPI 线路引起的干扰。 我强烈希望将此 DAC 与20MHz 的 SPI 时钟配合使用。
您对此情况下应使用的电缆长度是否有任何建议? 在高速运行时、您是否建议使用任何终端网络来帮助降低时钟加载项产生的尖峰?
此致、
高斯图