This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:SPI 时钟频率超过50KHz 时该怎么办

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928849/dac81416evm-what-to-do-when-spi-clock-frequency-goes-beyond-50-khz

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDAC81416

您好!

我正在评估 DAC81416EVM 板。 到目前为止、将 DAC 与外部微控制器连接可以正常工作。 我设法在不同的通道上获得 W/R 寄存器和输出电压。 我使用 USB2ANY TI 接口比较了性能。 我意识到、此接口提供的 SPI 时钟默认设置为45kHz、而我的板上的 THS SPI 时钟的速度约为322kHz。

这里我的问题是、当在100kKz 的 abovee 运行时、如何管理以减少由输出上的 SPI 线路引起的干扰。 我强烈希望将此 DAC 与20MHz 的 SPI 时钟配合使用。

您对此情况下应使用的电缆长度是否有任何建议? 在高速运行时、您是否建议使用任何终端网络来帮助降低时钟加载项产生的尖峰?

此致、

高斯图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB2ANY 接口速度慢。 您绝对可以将 DAC81416与20MHz SPI 配合使用、而不会出现任何问题。

    请注意模拟和数字接地的布局、以避免数字信号与敏感模拟信号的耦合。

    在 SPI 线路中,还有来自源端的串联端接电阻器(我是指驱动 DAC 的任何人)。 我建议使用22至33欧姆、您可以将此值增加到50欧姆、但请验证 SPI 事务。

    另一件事是以可能的最低 DVDD 电压运行 DAC。

    注意: 请务必首先小心布局、以避免出现任何耦合问题。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    我尝试了一个微控制器、该微控制器提供大约15MHz 的 SPI 时钟频率。 与 DAC 的通信工作正常、然而、DAC 的一个输出上生成的信号会从时钟产生一些影响。 一种10mVpp 振幅的小尖峰(请参阅随附的图片)。 遗憾的是、我唯一必须连接 SPI 线路的方法是通过4cm 长的电缆。 我尝试在从器件侧添加端接电阻器。 尽管 SPI 转换看起来不错  、但我会尝试将其切换到主器件端、看看是否有更好的变化。

    正如您所说的、数字信号到 DAC 输出的这种耦合会影响我使用幅值小于10mV 的信号。

    对于 DDD 电压、我以4.5V 电压运行、这对应于建议的最小值。

    此致、

    高斯图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    文章中缺少附件、您能不能附加相同的附件?

    串联端接应始终位于主侧、而不是从侧。 对于 SDO、它应靠近从器件、所有其他信号应靠近主器件侧。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     [引用用户="Akhilesh K"]

    您好!

    文章中缺少附件、您能不能附加相同的附件?

    串联端接应始终位于主侧、而不是从侧。 对于 SDO、它应靠近从器件、所有其他信号应靠近主器件侧。

    此致、

    AK

    [/报价]

    您好!

    感谢您的回复。 我已附上我在其中一个 DAC 输出处测量的信号的图像。 我已按照您的建议在主侧和从侧放置33欧姆的串联电阻器、具体取决于 SPI 线路。 此干扰的振幅已降低、但并未完全消除。 我想、为了消除这些峰值、需要在同一 PCB 中同时使用微控制器和 DAC。

    此致、

    高斯图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您想要完全消除(将存在一定数量的耦合)、则两者必须位于同一电路板上、并且布局必须极其小心。

    此致、

    AK