This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299阻抗检查。

Guru**** 2531360 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928195/ads1299-ads1299-impedance-check

器件型号:ADS1299

大家好、

IAM 在菊花链模式下使用三个 ADS1299采集24通道 EEG。我的 EEG 记录非常完美、我想测量所有 INP 通道的电极阻抗。 为此,我设置寄存器设置,如下所示。 我的采样率为250SPS、增益为24倍。

我只需在 EEG 记录开始前测量一次阻抗。 要计算阻抗,我需要多少个样本或多少秒的数据?

WREG (CONFIG1、0b10110110);
WREG (LOFF、0b00000010);//阻抗检查6nA 电流// 31.2Hz 电流信号
WREG (LOFF_SENSP、0b111111);//+VE 通道的阻抗检查
WREG (LOFF_SENSN、0b111111111);//针对-VE 通道的阻抗检查
WREG (CONFIG3、0b11101100);
WREG (BIAS_SENSP、0b111111);
WREG (BIAS_SENSN、0b111111);
WREG (MIPSC1、0b00000000);//打开 SRB1开关

我已将所有通道的-ve 输入从外部连接到 PCB 中的 REF 电极、因此在我的情况下 SRB1连接剂量无关紧要。

我已附加包含信道数据的文本文件。 。 在此数据期间、我将 INP 电极连接到 O2、将 REF 连接到 INN 和偏置电极。

如何根据采集的数据计算阻抗?e2e.ti.com/.../eeg24channel2gnd28.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    感谢您的联系、我对延迟回复表示歉意。

    您的寄存器配置似乎正常。

    我正在与团队合作、以找出所采集数据的阻抗。  

    我明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    我认为最好简化测试设置、以便一次测试1个器件(8个通道)。

    您可以为所有3个器  件编程相同的寄存器设置、但关闭2个器件的 LOFF_SENSP 和 LOFF_SENSN。

    此外、您还可以关闭所有3个器件的 BIAS_SENSP 和 BIAS_SENSN 寄存器。

    您能否确认您共享的数据是否已转换和处理?

    您能否共享来自 ADC 的原始数据(可能是十六进制值)?

    您是否尝试过直流导联脱落检测并查看您是否获得了恒定值?

    在检查直流导联脱落情况并检查恒定值后、您可以使用 LOFF_FLIP 并重复相同的直流导联脱落情况并检查 ADC 输出代码?

    也请共享这些测试的原始数据。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的建议。 我为 所有3个器件关闭 BIAS_SENSP 和 BIAS_SENSN,并仅为通道1打开 LOFF 设置。 在菊花链模式    下、如何关闭2个器件的 LOFF_SENSP 和 LOFF_SENSN、并在第1个器件保持开启状态。  

    我认为在菊花链模式下、1个 ADC 通道的寄存器设置和通道设置对于其他2个器件也是相同的。 无论如何、我记录了原始 EEG 的第一个通道数据、原始阻抗和以 UV 转换的阻抗。 随附的全部三个文件。 当我关闭 BIAS_SENSP 和 BIAS_SENSN 时、结果不同。

    原始 EEG 数据具有 α 和眼部闪烁信号、可在以 微伏和滤波转换数据后看到该信号。

    WREG (CONFIG1、0b10110110);
    WREG (LOFF、0b00000010);//阻抗检查6nA 电流// 31.2Hz 电流信号
    WREG (LOFF_SENSP、0b00000001);//+VE 通道的阻抗检查
    WREG (CONFIG3、0b11101100);//进行阻抗检查
    WREG (MIPSC1、0b00000000);//打开所有 SRB1样本

    e2e.ti.com/.../raw-eeg-data.txte2e.ti.com/.../eeg-impedance-raw-data.txte2e.ti.com/.../eeg-uv-converted-impedance-data.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何帮助都将不胜感激!!