This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:关于寄存器编程结构。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929605/ads8688-regarding-programming-structure-of-registers

器件型号:ADS8688

Hiii、

希望每个人都做得很好!!!!!

大家能告诉我寄存器的编程结构、我们可以按照什么顺序配置 寄存 器以执行读写操作(ADS8688)吗?

此致、

Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的查询。 在8.5节中介绍和介绍了 ADS8688的所有寄存 器、包括命令寄存器和程序寄存器、ADS8688数据表第47和51页中讨论了每个程序寄存器的详细信息。 此外、寄存器读取和写入的时序如图88和89所示。 如果您有疑问、请告诉我。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Dale、

    在 命令回读寄存器(地址= 3Fh)中,该寄存器中应给出什么命令字[15:8],或者如何配置该寄存器。

    此致、

    Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!  

    命令回读寄存器(地址= 3Fh)是一个只读寄存器、您无法配置该寄存器。 读回该寄存 器的命令是、7位寄存器地址+ 1位/RD+8位任何数据 x (0或1):0111111 0 xxxx。 请参阅下表和时序:

    此致、

    戴尔