Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80EVM, LMX2582, ADC32RF80, LMK04828
您好,
层级!
我对 ADCRF80EVM 有一些疑问。 我们使用 ADCRF80EVM 对占空比为1%且重复率为1MHz 的方波信号进行采样。 结果与频谱分析仪显示的结果不同。 我想问您。
如图所示、我使用红色线圈时、频谱会定期变化、类似于频率的振幅调制。 为什么会发生这种情况? 是什么原因导致了这种情况? 我们使用频谱分析仪来测量脉冲信号的频谱、没有这种现象。
2.绿线将显示梳状形状的频谱。 原因是什么? 我们使用频谱分析仪来测量脉冲信号的频谱、没有这种现象。
HSDC 中的窗口功能分为矩形窗口、汉宁窗口、汉明窗口和黑曼窗口。 它们的具体表示函数是什么? 如何在不使用 Window 函数的情况下获得原始数据的频谱?
此致、
David