This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80EVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80EVM, LMX2582, ADC32RF80, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929255/adc32rf80evm

主题中讨论的其他器件:ADC32RF80EVMLMX2582ADC32RF80LMK04828

您好,

层级!

我对 ADCRF80EVM 有一些疑问。 我们使用 ADCRF80EVM 对占空比为1%且重复率为1MHz 的方波信号进行采样。 结果与频谱分析仪显示的结果不同。 我想问您。

如图所示、我使用红色线圈时、频谱会定期变化、类似于频率的振幅调制。 为什么会发生这种情况? 是什么原因导致了这种情况? 我们使用频谱分析仪来测量脉冲信号的频谱、没有这种现象。

2.绿线将显示梳状形状的频谱。 原因是什么? 我们使用频谱分析仪来测量脉冲信号的频谱、没有这种现象。

HSDC 中的窗口功能分为矩形窗口、汉宁窗口、汉明窗口和黑曼窗口。 它们的具体表示函数是什么? 如何在不使用 Window 函数的情况下获得原始数据的频谱?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    要了解窗口调整和相干采样、请观看以下链接培训系列中的视频2和3:

    https://training.ti.com/node/1139105

    由于窗口伪影、您会得到类似的 FFT。 通过相干采样和矩形窗口操作、您应该获得理论上预期的 FFT。  

    对于相干采样、您必须选择输入频率、使其恰好位于 FFT bin 并将10MHz 参考输出从信号发生器连接到 ADC32RF80EVM 的 LMK 输入。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vijay,

    为什么使用10MHz 基准信号? 我们是否需要使其与外部时钟输入频率端口保持一致? 现在、我们根据 ADCRF80EVM 数据手册中的参考电路设置信号、即2949.12MHz。 此设置不能满足要求? 为了对0-200MHz 脉冲信号进行采样、应如何设置这两个时钟?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我假设您使用的是板载时钟(来自 LMX2582)。 我看到您正在使用外部采样时钟。 在这种情况下、您必须通过将一个信号源的10MHz 基准输出连接到第二个信号源的基准输入、以锁频两个信号源(生成时钟和 ADC 输入)。  

    正如我之前提到的、您还必须使用恰好位于 FFT 二进制文件上的输入频率。

    正如您提到的、您需要从直流获取样片、请参阅 ADC32RF80数据表的"9.1.5在 ADC32RF8x 中使用直流耦合"部分、了解如何使用具有直流耦合输入的 ADC。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看了您发送给我的视频链接、我仍然有一些问题。

    数据手册中显示的外部时钟输入和 LMK 参考时钟输入是两个频率相同的信号、代表采样频率的最大值、如您所述、使用10MHz 输入信号、 但10MHz 不能以200MHz 的带宽对信号进行采样。如果它是由上图中红线所示的频谱泄漏引起的、对于矩形脉冲、它的频谱是0-200MHz 的宽带信号、则在每个频率下都应存在泄漏、 结果将定期显示为这样吗?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    使用板载时钟时、通过时钟芯片(LMK04828;LMX2582)生成2949.12MHz 的采样频率。 10MHz 用作 LMK 的参考频率。 因此、当输入信号源的10MHz 连接到 LMK 时、由其生成的2949.12MHz 频率会锁定到输入信号源。  

    如果使用的是外部时钟、则需要将外部时钟和 LMK 参考时钟从一个信号源分离或连接到两个基准锁定的信号源。 除此之外、对于相干采样、您还需要 将 输入信号源参考锁定到外部时钟和 LMK 参考时钟源。  

    如果没有相干采样、我不确定方波频谱的外观。 我建议您先检查该频率的正弦波。一旦您确保能够获得无频谱泄漏的单音调、您就可以尝试方波。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vijay、

    我使用 adcrf80对32310的电压值进行采样。 如何将其转换为实际电压值? 它是一个14位 ADC。 最大值2 ^ 14 = 16384吗?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否使用具有复杂输出的 DDC? 在 DDC 模式下、输出为16位。 (ADC 实际输出为14位。 但使用了16位 NCO)

    ADC 满量程为1.35V p-p  

    16位输出代码映射范围为-32768至32767。 当您接近32768 (满量程)时、引脚上的电压应接近1.35V p-p 差分。

    此致、

    Vijay