This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:模拟域中的增强导联

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163164/ads1298r-augmented-leads-in-analog-domain

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1298

 数据表的第9.3.1.7.3.1节增强导联说明: 在具有八个通道的12导联 ECG 的典型实现中、增强导联以数字方式计算。 在某些应用中、可能要求所有导联都是以模拟而不是数字方式导出的。

假设我的要求是在模拟域中采集增强导联。 如果我正确理解描述、我必须执行以下操作:

  • 按照以下步骤连接肢体导联:
    • IN2N - RA (R)
    • IN2P - LA (L)
    • IN3N - RA (R)
    • IN3P - LL (F)
  • 按如下方式配置 WCT 放大器:
    • WCTaA -连接到 IN2N - RA (R)(WCT1寄存器的 WCTA 字段中的011)
    • WCTaB -连接到 IN2P - LA (L)(WCT2寄存器的 WCTB 字段中的010)
    • WCTaC -连接到 IN3P - LL (F)(WCT2寄存器的 WCTC 域中为100)
    • 在 aVF_CH6、aVL_CH5和 aVR_CH7上启用放大器、在 aVR_CH4上禁用(WCT1寄存器最旧的4位中为1110)
  • 按照以下步骤将肢体导联再次连接到通道5、6和7:
    • IN5P - LA (L)-因为 IN5N 为(R+F)/2
    • IN6P - LL (F)-因为 IN6N 为(R+L)/2
    • IN7P - RA (R)-因为 IN7N 为(L+F)/2

是这样吗?

我应该如何处理 IN5N、IN6N 和 IN7N 输入?

提前感谢您。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以询问您是否碰巧拥有/使用评估套件/评估板(EVM)?

    您可以查看 EVM 用户指南  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau181b/sbau181b.pdf?ts=1666212891762&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    第38页并搜索 WCT 以查找电极-引脚连接。

    此外、在 EVM 用户指南的末尾、EVM 的原理图可用作 V 引线参考设计或用于测试和评估。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun、

    是的、我正在使用 EVM。 我可以在 EVM 用户指南第4.6节"导联导联导出"中阅读到:EVM 配置为使用连接到八个 ADC 通道的10个电极生成12个 ECG 信号。 导联 I导联 II V1-V6模拟域中计算、而增强导联导联 III 以数字方式计算。

    我的问题是、我希望所有导联都派生到模拟领域、而不是数字领域。

    您在 第3.4.4.1节威尔逊中心和增强导联寄存器 (第22页)中提到的文档介绍了增强导联的布线。 如果我理解正确、通道5、6和7的负输入   在内部分别连接到(R+F)/ 2、(R+L)/ 2和(L+F)/ 2 (如果 Wcta、Wctb 和 WCTC 分别多路复用为 R、L 和 F)。 我的问题是、我需要将哪些信号连接 通道5、6和7的物理正负输入端才能在模拟域中测量增强导联

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望以模拟方式采集全部12条 ECG 导联、则需要两个 ADS1298 (R)芯片。

    有不同的选项和方法、 请参阅 EVM 用户指南 3.4.4.1威尔逊中心和增强导联寄存器以及 4.6导联导联导联导出。

    可以使用一个芯片的2个通道来采集2个主导联(已经从3个电极采集)、并使用这2个主导联(已经从3个电极采集)来创建 WCT 并采集 V1~V6、如 EVM 原理图所示。

    然后、对于增强导联、可以使用另一个 ADS1298、并参阅数据表 9.3.1.7.3.1增强导联或 EVM 用户指南 (b) Wilson 增强导联布线、将 RA、LA、LL 连接到 INxP 的任意3个 INxN (注意: 这里的 x 只能是通道1~4)、然后使用 WCT1和 WCT2 8:1多路复用器选择连接到 RA、LA、LL 的3个引脚、以生成任意两个电极除以2的总和-

    例如

    aVf_ch5=(LL+LA)/2、

    aVF_Ch6=(LL+RA)/2、

    aVF_CH7=(LA+RA)/2、

    具体取决于电极与引脚的连接方式以及 WCT1和 WCT2多路复用器设置。

    然后、这三个增强基准被内部提取到中  

    IN5N、  

    IN6N、

    IN7N。

    然后、可以进行连接

    RA 至 IN5P、

    LA 至 IN6P、

    LL 至 IN7P    

    这样、  

    Ch5 = RA - (LL+LA)/2 = aVR

    Ch6 = LA - (LL+RA)/2 = aVL

    CH7 = LL - (LA+RA)/2 = aVF

    您可以随意看一看这些线程-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700810/ads1298-augmented-leads

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun、

    感谢您的回答。 不过、它没有完全回答我的问题。

    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163164/ads1298r-augmented-leads-in-analogue-domain/4375341 #4375341"]如果您希望所有12个 ECG 导联都以模拟方式获取,则需要两个 ADS1298 (R)芯片。

    我明白、它没有回答我的问题。

    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163164/ads1298r-augmented-leads-in-analogue-domain/4375341 #4375341"]有不同的选项和方法, 请参阅 EVM 用户指南 3.4.4.1威尔逊中心和增强导联寄存器以及 4.6导联导联导出。

    我已经检查过这些参考文献多次、但它们没有对我的问题提供任何答案。

    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163164/ads1298r-augmented-leads-in-analogue-domain/4375341 #4375341"]可以使用一个芯片的2个通道来获取2个主导联(已从3个电极获取),并使用这2个主导联(已从3个电极获取)来创建 WCT 并获取 V1~V6,如 EVM 原理图所示。

    我很清楚、我使用第一个芯片来测量 I、II、V1-V6。 它没有回答我的问题。

    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163164/ads1298r-augmented-leads-in-analogue-domain/4375341 #4375341"]

    然后、对于增强导联、可以使用另一个 ADS1298、并参阅数据表 9.3.1.7.3.1增强导联或 EVM 用户指南 (b) Wilson 增强导联布线、将 RA、LA、LL 连接到 INxP 的任意3个 INxN (注意: 这里的 x 只能是通道1~4)、然后使用 WCT1和 WCT2 8:1多路复用器选择连接到 RA、LA、LL 的3个引脚、以生成任意两个电极除以2的总和-

    例如

    aVf_ch5=(LL+LA)/2、

    aVF_Ch6=(LL+RA)/2、

    aVF_CH7=(LA+RA)/2、

    具体取决于电极与引脚的连接方式以及 WCT1和 WCT2多路复用器设置。

    [/报价]

    我知道、这实际上是我在初始帖子中编写的内容、也是我在 ADS1298R 数据表中阅读的内容。 它仍然没有回答我的问题。

    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163164/ads1298r-augmented-leads-in-analogue-domain/4375341 #4375341"]

    这样、  

    Ch5 = RA - (LL+LA)/2 = aVR

    Ch6 = LA - (LL+RA)/2 = aVL

    CH7 = LL - (LA+RA)/2 = aVF

    [/报价]

    我明白、这就是我在最初的帖子中所写的内容。 它没有回答我的问题。

    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163164/ads1298r-augmented-leads-in-analogue-domain/4375341 #4375341"]

    您可以随意看一看这些线程-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700810/ads1298-augmented-leads

    [/报价]

    我从该帖子开始、我在那里找不到我的问题的答案、这就是我开始新主题的原因。

    我的问题是:

    该如何处理  芯片的 IN5N、IN6N 和 IN7N 输入?

    我 是否将其保持浮动? 我是否将它们接地? 我是否使用任何电压对其进行偏置、如果是、会怎么样? 引用的文档没有对此做出任何评价。 根据原理图、我认为我应该将它们保持悬空(N/C)、但从 EMC 的角度来看、只要我知道、这不是一个合适的做法。

    如果您只想告诉我 电路板上的 IN5N、IN6N 和 IN7N 输入应该怎么做、我将不胜感激。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您尝试设计/布局客户 PCB、则可以按照 EVM 用户指南原理图中所示的相同方式设计这些 PCB、例如 IN5N、IN6N 和 IN7N;但是、建议先使用 EVM 进行评估。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun Yang、

    在您的每一条消息中、我都觉得我们会说不同的语言。  

    就我而言、当 使用 WCT 放大器对模拟域的增强型引线进行内部布线时、EVM 指南并未说明如何处理 IN5N、IN6N 和 IN7N 引脚。

    关于路由,我只能找到以下内容:

    首先、它不介绍如何从外部路由 IN5N、IN6N 和 IN7N 输入 引脚。 看图、我会将其保持浮动、但我想确定、因此我的问题是。

    我想到的另一个问题是、是否可以在一个芯片内同时驱动 WCT 引脚和增强引线基准(IN5N、IN6N 和 IN7N)

    根据您之前所说的内容、不可能:

    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163164/ads1298r-augmented-leads-in-analogue-domain/4375341 #4375341"]

    可以使用一个芯片的2个通道来采集2个主导联(已经从3个电极采集)、并使用这2个主导联(已经从3个电极采集)来创建 WCT 并采集 V1~V6、如 EVM 原理图所示。

    然后、对于增强导联、可以使用另一个 ADS1298、并参阅数据表 9.3.1.7.3.1增强导联或 EVM 用户指南 (b) Wilson 增强导联布线、将 RA、LA、LL 连接到 INxP 的任意3个 INxN (注意: x 这里只能是通道1~4)、然后使用 WCT1和 WCT2 8:1多路复用器选择连接到 RA、LA、LL 的3个引脚、以生成除以2的任意两个电极的总和

    [/报价]

    就像第一个芯片测量 I、II 一样、创建 WCT 并测量 V1-V6、第二个芯片测量 I、II 并测量增强导联。 但是、对于第二个芯片、IN5N、IN6N 和 IN7N 引脚是否保持悬空、必须接地、偏置?

    我正在尝试评估 EVM、但我有上述问题、EVM 的用户指南和 ADS1298R 的数据表中均未回答这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意、数据表和 EVM 用户指南未 以分步方式明确说明和提及您要提出的要点、遗憾的是、这就是这些要点的开发和编写方式。

    因此 、建议使用 EVM 来测试想法、概念和配置、以验证和/或验证。

    请查看 EVM 用户指南末尾的原理图部分、例如第62页和第63页、了解 IN5N、IN6N 和 IN7N 的设计方式。 建议首先从该参考设计开始、例如 、IN5N、IN6N 和 IN7N 在原理图中未接地或偏置。 客户可以使用 EVM 配置他们所想到的引线配置来测试和获取想法、例如将 EVM 配置为增强引线、并使用 GUI 查看信号。

    此外、根据数据表、对于所有模拟12导联系统、"使用超过八个通道来生成标准12导联。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun Yang、

    谢谢你。  

    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163164/ads1298r-augmented-leads-in-analogue-domain/4376427 #4376427"]我同意数据表和 EVM 用户指南不 会以分步方式明确说明和提及您要询问的要点,遗憾的是,这些要点是如何开发和编写的。

    如果有人说、我不需要问问题、对吧?

    我知道 EVM 是如何设计的。 我们确实评估了 EVM、我们的目标是设计一个所有肢体导联(即 I、II、III、aVR、aVL、 和 aVF)与呼吸一起在模拟域中测量。  
    使用 EVM 会产生糟糕的噪声水平、因此下一步是开发原型 PCB、希望降低该噪声。 这就是我需要知道如何处理 IN5N、IN6N 和 IN7N 的物理引脚的原因。 通过研究提供的图、我了解应将其悬空、因为在图15b 中的配置中、它们直接连接到 WCT 放大器的输出。 但从 EMC 的角度来看、将它们悬空是相反的直观方法。 因此,我的初步问题仍然没有得到答复。

    非常感谢 TI 在这方面的官方声明。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多详细信息-"使用 EVM 会产生可怕的噪音水平、...  ",没有提到。

    如果是这种情况、您可能需要从此处开始了解/找出原因和/或解决方法、然后再更改或更改任何内容或进行电路板设计。

     

    您是否想共享任何寄存器设置 屏幕截图和您获取的信号?

    噪音是否出现在所有信道中或仅出现在特定信道中?

    噪声源、频率和振幅可能是什么?

    有时、噪音可能不来自 EVM、可能来自周围环境和/或电极/贴片材料、所用电线/电缆和/或来自 PC、计算机、适配器等

    您是否已尝试使用内部测试信号来查看是否存在噪声?

    数据表中的一个重要注意事项-  

    "启用此呼吸选项后、ADS129xR 通道1不能用于采集 ECG 信号。 如果 RA 和 LA 导联用于测量呼吸和 ECG 信号、请将两个导联连接到通道1用于呼吸、而通道2用于 ECG 信号。"

    "

    ADS129xR 上的呼吸测量电路采用带外振幅调制和解调来测量呼吸对应的胸阻抗变化。 启用呼吸模式时、通道1不能用于采集 ECG 信号、因为内部解调电路对该通道是唯一的。 如果 ECG 信号也连接到另一个通道、则仍可以使用用于呼吸测量的相同电极采集 ECG 信号。

    "

    您是否碰巧拥有/使用了 ECG 模拟器? 您是否使用 RLD?

    同时、我将上报/询问其他工程师 有关 IN5N、IN6N 和 IN7N 引脚连接问题的信息、并尽快回复您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在内部与其他工程师讨论后、如果 不在外部使用、仍然建议将 IN5N、IN6N 和 IN7N 引脚保持悬空。

    第9.2节功能方框图和图25显示了每个输入引脚后都有 EMI 滤波器。

    此外、这些是低速模拟信号、不应导致阻抗/信号反弹/反射问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我将在设计 PCB 时遵循此建议。