Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1298、
数据表的第9.3.1.7.3.1节增强导联说明: 在具有八个通道的12导联 ECG 的典型实现中、增强导联以数字方式计算。 在某些应用中、可能要求所有导联都是以模拟而不是数字方式导出的。
假设我的要求是在模拟域中采集增强导联。 如果我正确理解描述、我必须执行以下操作:
- 按照以下步骤连接肢体导联:
- IN2N - RA (R)
- IN2P - LA (L)
- IN3N - RA (R)
- IN3P - LL (F)
- 按如下方式配置 WCT 放大器:
- WCTaA -连接到 IN2N - RA (R)(WCT1寄存器的 WCTA 字段中的011)
- WCTaB -连接到 IN2P - LA (L)(WCT2寄存器的 WCTB 字段中的010)
- WCTaC -连接到 IN3P - LL (F)(WCT2寄存器的 WCTC 域中为100)
- 在 aVF_CH6、aVL_CH5和 aVR_CH7上启用放大器、在 aVR_CH4上禁用(WCT1寄存器最旧的4位中为1110)
- 按照以下步骤将肢体导联再次连接到通道5、6和7:
- IN5P - LA (L)-因为 IN5N 为(R+F)/2
- IN6P - LL (F)-因为 IN6N 为(R+L)/2
- IN7P - RA (R)-因为 IN7N 为(L+F)/2
是这样吗?
我应该如何处理 IN5N、IN6N 和 IN7N 输入?
提前感谢您。
Mike