This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ4000RFEVM:启动/连接 TSW EVM 问题

Guru**** 2502215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160710/adc12dj4000rfevm-bringup-connection-with-tsw-evm-issue

器件型号:ADC12DJ4000RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

感谢您回复上一个主题、

(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160357/adc12dj4000rfevm-bringup-issue?ReplyFilter=Answers&ReplySortBy=Answers&ReplySortOrder=Descending)

FPGA EVM 和 ADC EVM 似乎仍然没有通信。

在我们的案例中、D4未闪烁、D3未开启。 但我确信原因是什么以及如何处理

请提供建议。

谢谢

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    您能否确保已安装标记为 REFSEL 的跳线 J13?

    ADC 和 TSW 电路板的电流限制设置为3安培和5安培?

    时钟信号发生器和参考时钟信号发生器彼此锁定10M 参考?

    此外、当您单击更新温度时、它是否会更新温度? 如果它这样做、它将告诉我们 ADC 板和 GUI 之间存在通信。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好、请回答以下问题:

    您能否确保已安装标记为 REFSEL 的跳线 J13?

    >>是的、它已正确安装。

    ADC 和 TSW 电路板的电流限制设置为3安培和5安培?

    >>是的、两个电源都设置为12V、电流消耗约为2安培

    时钟信号发生器和参考时钟信号发生器彼此锁定10M 参考?

    >>是的,两个时钟都来自同一个 JBERT。 基准 CLK=130MHz (J12)并且采样 CLK=1300MHz (J10)

    此外、当您单击更新温度时、它是否会更新温度? 如果它这样做、它将告诉我们 ADC 板和 GUI 之间存在通信。  

    >>是的、温度会发生变化、因此 ADC EVM 和 GUI 之间存在链接。 我已确保 FMC 正确连接。

    此外:TSW EVM 上的 D3 LED 为黄色、但不闪烁。 D4 LED 指示灯熄灭。 当我按下 ADC GUI 上的"Program Clocks and ADC"按钮时、TSW EVM 上的 D1:D5 LED 会熄灭片刻、然后恢复到最终状态。

    在 ADC EVM 的 JESD 选项卡下、串行器/解串器 PLL 锁定按钮为绿色、但同步状态和链路启动状态按钮为黑色、

    谢谢

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    您能否确认您已选择  

    上载的 ADC12DJxx00RF_JMODE0 ini 文件和固件文件是 TSW14J57RevE_16L_Xcvr_ADCDDRDACBRAM?  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Neeraj、我确认、这是正确的文件'ADC12DJxx00RF_JDMODE0'  

    谢谢

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D1、D2、D3 LED 应熄灭、TSW14J57上标记为 RX_CLK 的 D4 LED 应闪烁。 如果不闪烁、则表示参考时钟不会进入 FPGA 或固件未正确加载到 FPGA。 您能否再次检查示波器上的两个时钟信号、并确保它们看起来正常。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经在示波器多个时间检查了时钟信号、但我将拔出所有连接器、然后再次执行它并进行更新。

    D4永不闪烁、我还怀疑"时钟"侧有什么东西妨碍了2个 EVM 之间的 poer 通信。 我将恢复。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好、我再次检查了示波器上的时钟、它们都很好。 REFCLK=130MHz、采样 CLK=1300MHz、数据=2000MHz。 我还尝试 了 REFCLK=260MHz、SamplingCLK=1300MHz、以防万一。

    现在、我想确认的一点是、我们处于外部基准 clokc 模式、手册中说这是默认模式、因此我假设我们不必对板进行任何更改。

    我想确认这一点,因为手册中还说:

    •拆下 C2和 C3、组装 R171和 R174
    •拆下 C60和 C61、安装 C52和 C306

    但我假设电路板已经在该配置中。 请确认我们不必修改电路板。

    谢谢

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    很抱歉、造成混淆、ADC12DJ4000EVM 与 ADC12DJ5200RF EVM 相同。 只需查看此处的设计文件 BOM、即可验证您在上面提到的组件。

    https://www.ti.com/tool/ADC12DJ5200RFEVM

    我们将介绍设计文件、以便将这些文件发布在 ADC12DJ4000EVM 网页下、便于参考。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    请注意、外部时钟是默认选项、而不是外部参考时钟选项。 默认 情况下、EVM 设置为使用外部时钟选项。

    下面是用户指南中的镂空。  

    此致、

    Neeraj