主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF
感谢您回复上一个主题、
FPGA EVM 和 ADC EVM 似乎仍然没有通信。
在我们的案例中、D4未闪烁、D3未开启。 但我确信原因是什么以及如何处理

请提供建议。
谢谢
高拉夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您回复上一个主题、
FPGA EVM 和 ADC EVM 似乎仍然没有通信。
在我们的案例中、D4未闪烁、D3未开启。 但我确信原因是什么以及如何处理

请提供建议。
谢谢
高拉夫
Neeraj、您好、请回答以下问题:
您能否确保已安装标记为 REFSEL 的跳线 J13?
>>是的、它已正确安装。
ADC 和 TSW 电路板的电流限制设置为3安培和5安培?
>>是的、两个电源都设置为12V、电流消耗约为2安培
时钟信号发生器和参考时钟信号发生器彼此锁定10M 参考?
>>是的,两个时钟都来自同一个 JBERT。 基准 CLK=130MHz (J12)并且采样 CLK=1300MHz (J10)
此外、当您单击更新温度时、它是否会更新温度? 如果它这样做、它将告诉我们 ADC 板和 GUI 之间存在通信。
>>是的、温度会发生变化、因此 ADC EVM 和 GUI 之间存在链接。 我已确保 FMC 正确连接。
此外:TSW EVM 上的 D3 LED 为黄色、但不闪烁。 D4 LED 指示灯熄灭。 当我按下 ADC GUI 上的"Program Clocks and ADC"按钮时、TSW EVM 上的 D1:D5 LED 会熄灭片刻、然后恢复到最终状态。
在 ADC EVM 的 JESD 选项卡下、串行器/解串器 PLL 锁定按钮为绿色、但同步状态和链路启动状态按钮为黑色、
谢谢
高拉夫
Neeraj、您好、我再次检查了示波器上的时钟、它们都很好。 REFCLK=130MHz、采样 CLK=1300MHz、数据=2000MHz。 我还尝试 了 REFCLK=260MHz、SamplingCLK=1300MHz、以防万一。
现在、我想确认的一点是、我们处于外部基准 clokc 模式、手册中说这是默认模式、因此我假设我们不必对板进行任何更改。
我想确认这一点,因为手册中还说:
•拆下 C2和 C3、组装 R171和 R174
•拆下 C60和 C61、安装 C52和 C306
但我假设电路板已经在该配置中。 请确认我们不必修改电路板。
谢谢
高拉夫
您好、Gaurav、
很抱歉、造成混淆、ADC12DJ4000EVM 与 ADC12DJ5200RF EVM 相同。 只需查看此处的设计文件 BOM、即可验证您在上面提到的组件。
https://www.ti.com/tool/ADC12DJ5200RFEVM
我们将介绍设计文件、以便将这些文件发布在 ADC12DJ4000EVM 网页下、便于参考。
此致、
Rob