This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:SPI 模式

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165083/dac63204evm-spi-mode

器件型号:DAC63204EVM

大家好、我正在使用 DAC63204EVM 来测试该 DAC 中的 SPI 模式。 我将使用您的专用 GUI。

遗憾的是、当跳线 J5.1-2 (用于启用 SPI 模式)时、不会与 DAC 进行通信。

例如、我尝试读取 DEVICE_ID。 当跳线 J5.2-3时、我读取  DEVICE_ID=4、并查看带有示波器的 I2C 事务。

但是 、当跳线 J5.1-2 时、我读取 DEVICE_ID=0 并且看不到任何具有示波器的 SPI 事务。

我带来了3个 EVM、但与其中任何一个都没有 SPI 通信。

请您解释原因吗? 需要其他任何必需的更改吗?

请提供建议。

Ariel