大家好、我正在使用 DAC63204EVM 来测试该 DAC 中的 SPI 模式。 我将使用您的专用 GUI。
遗憾的是、当跳线 J5.1-2 (用于启用 SPI 模式)时、不会与 DAC 进行通信。
例如、我尝试读取 DEVICE_ID。 当跳线 J5.2-3时、我读取 DEVICE_ID=4、并查看带有示波器的 I2C 事务。
但是 、当跳线 J5.1-2 时、我读取 DEVICE_ID=0 并且看不到任何具有示波器的 SPI 事务。
我带来了3个 EVM、但与其中任何一个都没有 SPI 通信。
请您解释原因吗? 需要其他任何必需的更改吗?
请提供建议。
Ariel