This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:布局:分离模拟和数字接地?

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165658/dac81404-layout-split-analog-and-digital-ground

器件型号:DAC81404

您好!

我想更好地了解何时以及如何使用分离式接地层进行使用 DAC81404的布局。
在数据表中、建议使用具有单个连接的分离接地层。

在另一篇文章中 、有一个实心接地层是可以的。

在我的设计中、我将一个+/-14V 电源连接到 AVDD 和 AVSS。
我还有一个连接到 IOVDD 和 DVDD 的5V 电源。

在这种情况下、分离接地平面是否会有所改进?

谢谢、
Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我建议采用 Henry OTT (查找 EMC 和接地的好人)所述的接地策略。  基本上、您使用不同的 AGND 和 DGND 来布局电路板、请注意将元件放置在其接地层中、并确保所有接地引脚都有一条到电源的良好返回路径。  电路板完全布线后、您可以将接地端统一到一个平面中。  这可确保优化任何意外或困难的返回路径。