Other Parts Discussed in Thread: DAC81404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81404 您好!
我想更好地了解何时以及如何使用分离式接地层进行使用 DAC81404的布局。
在数据表中、建议使用具有单个连接的分离接地层。
在另一篇文章中 、有一个实心接地层是可以的。
在我的设计中、我将一个+/-14V 电源连接到 AVDD 和 AVSS。
我还有一个连接到 IOVDD 和 DVDD 的5V 电源。
在这种情况下、分离接地平面是否会有所改进?
谢谢、
Marcel