Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997
您好!
我们将 DAC161S997用于4-20mA 压力变送器。
现在、我们有一个问题、即如果我们使用高负载电阻器(510R)和24V 电源电压、当我们作为第一个 DAC 发送设置接近 DAC-MAX (0x1F)的值时、DAC 会直接进入环路误差。 到目前为止、我们发现的唯一解决方法是、将 DAC_MAX 值提高4到5步。 我们的问题是否已知? 您还有其他防止 DAC 进入误差环路的可能性吗? (不要减小负载电阻)。
谨致问候 Sarah