This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:大 DAC 输出信号跳转时出现环路误差

Guru**** 2970690 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165303/dac161s997-loop-error-occurs-at-large-dac-outputsignal-jumps

器件型号:DAC161S997

您好!

我们将 DAC161S997用于4-20mA 压力变送器。

现在、我们有一个问题、即如果我们使用高负载电阻器(510R)和24V 电源电压、当我们作为第一个 DAC 发送设置接近 DAC-MAX (0x1F)的值时、DAC 会直接进入环路误差。 到目前为止、我们发现的唯一解决方法是、将 DAC_MAX 值提高4到5步。 我们的问题是否已知? 您还有其他防止 DAC 进入误差环路的可能性吗? (不要减小负载电阻)。

谨致问候 Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、


    只要器件无法维持所需的输出电流、ERRB 就会因环路误差而被置位。 数据表显示、这通常是由回路电源压降或负载阻抗增加造成的。 从电路的角度来看、控制回路电流的运算放大器具有反馈。 当反馈丢失时、电路会感应到反馈并设置错误条件。

    我不知道有什么特别会成为较大负载电阻器问题的地方、只是电路可能无法在足够低的电压下工作。 当电源为24V 且回路电流为25mA 时、510Ω Ω 电阻器下降12.75V。 此时、电路需要在11.25V 电压下工作。 在没有负载电阻器的情况下、电路是否在该低电压下工作? 它在10V 下工作吗?

    如果您能够以4到5步进进入最大电流、但无法从直下变为高设置、这可能类似于转换条件。 我可能会尝试稍微降低环路速度。 为此、您可以尝试将 C1-C3值更改为稍高的值、以便对其进行测试。

    我不确定这是否会导致 ERRB 触发、但另一种可能是电路可能有点不稳定。 您是否有任何东西连接到电路接地? DAC161S997的接地端是否连接到任何元件(回路或示波器探头连接的电容)? 从接地到环路的电容耦合可能会导致电路失去稳定性。 由于稳定性降低、环路电流的较大变化可能会导致较大的过冲、从而导致此类误差。

    您是否能够共享原理图?


    吴约瑟