我们目前有一个 PCB、其基准电压曾经为电路板上的6个 DAC11001A 器件供电。 所有6个 DAC 只有一个感测连接电路(这些电路的多个空间不大)。 我们发现、没有感测连接的 DAC 以非线性方式工作、这超出了数据表规格。 这是我们的设置:

DAC0距离 布局中的基准最远、并连接到感测电路。 我们已经试验并发现、如果我们将感测线路连接到任何其他 DAC、则该 DAC 的线性行为就会更明显、其余的则是非线性的(请参阅下图、其中包含测试数据)。 我们是否有办法将其配置为在所有 DAC 上具有更高的线性度、而不会重新制造电路板? 提前感谢!