This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:非线性的 DAC 参考配置问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163585/dac11001a-dac-reference-configuration-issue-with-nonlinearity

器件型号:DAC11001A

我们目前有一个 PCB、其基准电压曾经为电路板上的6个 DAC11001A 器件供电。  所有6个 DAC 只有一个感测连接电路(这些电路的多个空间不大)。  我们发现、没有感测连接的 DAC 以非线性方式工作、这超出了数据表规格。  这是我们的设置:

DAC0距离 布局中的基准最远、并连接到感测电路。  我们已经试验并发现、如果我们将感测线路连接到任何其他 DAC、则该 DAC 的线性行为就会更明显、其余的则是非线性的(请参阅下图、其中包含测试数据)。  我们是否有办法将其配置为在所有 DAC 上具有更高的线性度、而不会重新制造电路板?  提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:  

    我们将查看此信息、并在短期内为您提供答案。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kb、这很有趣。  在您共享的图中、基准缓冲器是否连接到 DAC Ch1? 或者、您是否说没有反馈节点的通道的运行状况优于具有反馈节点的通道?

    每个 REFxF 引脚上有多少电容? 添加电容可能会有所帮助。  

    因此、当我们讨论20位线性时、这些基准缓冲器至关重要。  它们克服了引脚、接合焊盘、接合线和 PCB 寄生效应的串联阻抗。  此外、基准缓冲器本身具有串联输出阻抗。  DAC 基准输入具有基于输入代码的动态阻抗。  因此、我的最佳建议是为每个 DAC 使用专用基准缓冲器。

    如果您只是将反馈引脚短接至基准缓冲器输出、并在每个 REFxF 引脚上使用局部电容器、则您可能会看到比电流设置更好的性能。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我感谢快速响应。

    [引用 userid="172705" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163585/dac11001a-dac-reference-configuration-issue-with-nonlinearity/4378723 #4378723"]在您要共享的图中,基准缓冲器是否连接到 DAC Ch1?

    是的、我们在图中将基准连接到 CH 1。

    [引用 userid="172705" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163585/dac11001a-dac-reference-configuration-issue-with-nonlinearity/4378723 #4378723"]每个 REFxF 引脚的电容是多少?

    我们在每个 REFxF 引脚上都没有添加电容-我们将尝试这样做。

    那么、为了清楚、我们应该尝试在 每个 DAC 上短接 REFxF 和 REFxS 引脚、并在 REFxF 引脚上添加一些电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我的建议。  您可能需要检查基准缓冲器是否存在稳定性问题。

    这可能比您看到的结果更好、但最佳配置将是专用基准缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul -我们在一个通道上试用了您的解决方案、并缩短了基准缓冲器的强制和检测输出。  两者的结果相似、大约提高了3倍:   

       

    在我们能够重新旋转 PCB 之前、此解决方案将足以满足我们的需求-感谢您的帮助!