主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM
只需使用第二个 EVM (第一个 EVM 不起作用)、现在 当启动 ADCxxDJxx00RF EVM GUI 时、我收到错误:
我尝试了 ti reatart PC、ADC 板、但仍然得到相同的错误。 它连接到工作正常的 TSW EVM、并进行连接。
请告知、
谢谢
高拉夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
只需使用第二个 EVM (第一个 EVM 不起作用)、现在 当启动 ADCxxDJxx00RF EVM GUI 时、我收到错误:
我尝试了 ti reatart PC、ADC 板、但仍然得到相同的错误。 它连接到工作正常的 TSW EVM、并进行连接。
请告知、
谢谢
高拉夫
好的、在我关闭电源并重新启动两个 EVM 几次后、我可以摆脱上述错误并通过 ADC GUI 读取一些内容。 但是、我仍然无法获取 ADC EVM 与 FPGA (TSW) EVM 进行通信。 请参阅以下错误:
-我可以通过 ADC GUI 读取温度。
-经验证、进入 J10 (开发 CLK)的时钟为5.2G、进入 J17 (参考 CLK)的时钟为260MHz、每个时钟具有大约1.6V 的摆幅。
D3仍然为红色、D4不闪烁。
您好、Gaurav、
1.您能否发送 GUI 首页的屏幕截图、其中包含您正在使用的 ADC 编程设置?
2.您能否确保 EVM 上安装了标有 J13 REFSEL 的跳线。
请确保 ADC EVM 的电流限制设置为3A、TSW14J57EVM 的电流限制设置为5A 的最小值。
还需澄清一下、是否能够使用 ADC12DJ5200EVM GUI 与 ADC EVM 进行通信?
此致、
Neeraj
您好、Gaurav、
我很高兴您能让第二块电路板正常工作。
如果您从经销商处购买了 EVM、则必须与他们合作才能获得更换件/退货。 如果您是从 TI store 购买的、 则以下链接提供了详细信息以及用于启动退货流程的表单链接。 进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。
www.ti.com/.../ti-store-order.html
此致、
Neeraj