This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RFEVM FT_ERROR

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165796/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200rfevm-ft_error

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

只需使用第二个 EVM (第一个 EVM 不起作用)、现在 当启动 ADCxxDJxx00RF EVM GUI 时、我收到错误:  

我尝试了 ti reatart PC、ADC 板、但仍然得到相同的错误。 它连接到工作正常的 TSW EVM、并进行连接。  

请告知、

谢谢

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在我关闭电源并重新启动两个 EVM 几次后、我可以摆脱上述错误并通过 ADC GUI 读取一些内容。 但是、我仍然无法获取 ADC EVM 与 FPGA (TSW) EVM 进行通信。 请参阅以下错误:

    -我可以通过 ADC GUI 读取温度。

    -经验证、进入 J10 (开发 CLK)的时钟为5.2G、进入 J17 (参考 CLK)的时钟为260MHz、每个时钟具有大约1.6V 的摆幅。

    D3仍然为红色、D4不闪烁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    1.您能否发送 GUI 首页的屏幕截图、其中包含您正在使用的 ADC 编程设置?

    2.您能否确保 EVM 上安装了标有 J13 REFSEL 的跳线。  

    请确保 ADC EVM 的电流限制设置为3A、TSW14J57EVM 的电流限制设置为5A 的最小值。  

    还需澄清一下、是否能够使用 ADC12DJ5200EVM GUI 与 ADC EVM 进行通信?  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我们购买了第二个 ADC EVM、进行了试用、效果很好。 我能够使用 ADC EVM 和 TSW 板捕获信号。  

    我们可以返回原始 ADC 板吗? 退款更好,但我可以更换。

    感谢您的帮助、

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    我很高兴您能让第二块电路板正常工作。  

    如果您从经销商处购买了 EVM、则必须与他们合作才能获得更换件/退货。 如果您是从 TI store 购买的、 则以下链接提供了详细信息以及用于启动退货流程的表单链接。  进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。  

    www.ti.com/.../ti-store-order.html

    此致、

    Neeraj