Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC161S997 您好!
我们将 DAC161S997用作 自供电发送器。 我们遵循了数据表和本论坛中提供的应用原理图。 我们将24V 用作4-20mA 输出的环路电源。 器件在启动时出现环路错误。 感谢您为此提供的任何帮助。 谢谢!
相关原理图部件(DAP 不可见、但连接到地/昏迷/ COMD):
SPI 信号的示波器快照:

发送 DAC 输出值、传输到寄存器、nop、状态请求、nop
状态:出现循环错误、无 SPI 或帧错误