This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:环路误差

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166606/dac161s997-loop-error

器件型号:DAC161S997

您好!

 我们将 DAC161S997用作 自供电发送器。 我们遵循了数据表和本论坛中提供的应用原理图。 我们将24V 用作4-20mA 输出的环路电源。 器件在启动时出现环路错误。  感谢您为此提供的任何帮助。 谢谢!

相关原理图部件(DAP 不可见、但连接到地/昏迷/ COMD):

SPI 信号的示波器快照:

发送 DAC 输出值、传输到寄存器、nop、状态请求、nop

状态:出现循环错误、无 SPI 或帧错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的凯琳:

    通常、我们会看到这与接地问题有关。  请注意、该器件会产生自己的接地基准电压(COMA 和 COMD)。  您应该确保您的电源是真正的浮动电源、并且 VLOOP-相对于 COMA/COMD 可以为负。  如果 VLOOP -在您的实验室中接地、那么连接示波器和数字分析仪等设备会破坏电流环路调节。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须连接到 VLOOP 的唯一连接是用于测量电流的接地电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯琳、您好、这听起来可能是问题所在。  您能否绘制仪表配置草图?