主题中讨论的其他器件: AFE5808A、 AFE5808
幽灵信号。
我们在单元件系统中使用 AFE 5809。 使用 CH8。
我们得到了一个漂亮清晰的图像,但我们也得到了一些“鬼”回声。
在水中的物体(9微米塑料膜)上进行扫描时、我们会得到清晰的反射、在正确信号的后面、我们会得到2–4个额外的信号。 信号不是很强、但信号不是很强、不需要的。 信号未饱和。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
幽灵信号。
我们在单元件系统中使用 AFE 5809。 使用 CH8。
我们得到了一个漂亮清晰的图像,但我们也得到了一些“鬼”回声。
在水中的物体(9微米塑料膜)上进行扫描时、我们会得到清晰的反射、在正确信号的后面、我们会得到2–4个额外的信号。 信号不是很强、但信号不是很强、不需要的。 信号未饱和。
您好!
你过得怎么样?
根据您刚才在开始时提到的内容、
"使用 ch8."
这是否意味着您现在仅使用通道8、而其他通道现在未使用?
如果正确、当您使用 AFE5809 EVM GUI 设置 AFE5809器件寄存器时、
请单击并输入"断电设置"选项卡
然后执行以下操作?
1) 1)请单击
CH1至 CH7的 PDN LNA 按通道按钮、但保持 CH8不点击。
2) 2)请单击
CH1至 CH7的 ADC PDN 逐通道按钮、但保持 CH8不点击。
3) 3)请单击:
CH1至 CH7的按通道显示 LVDS PDN 按钮、但保持 CH8不点击。
之后、请再次运行您的映像、
看看您是否能获得更好的结果?
感谢您使用 TI AFE5809器件。
此致、
陈
仅 CH8正在使用。 我们运行单个元素。
我们未使用 AFE5809 EVM GUI 进行设置。 我们有一个具有 Picoblaze 微型的 FPGA、用于通过 SPI 总线设置 AFE5809。
我们刚刚找到了我们之前的第一个电路板"预原型"。 如果问题确实存在、我们在这里几乎看不到问题。 此处、AFE 5808具有生产代码:75ZNF43。 在我们新生产的原型上、我们显然遇到了问题、生产代码为81ZLR93。 使用生产代码为81ZLR93的芯片时、电路板上的增益也会降低。
你好、Poul、
我有几个问题可以更好地理解您的问题-
1.您提到、您的第一个原型在完全相同的用例中不存在此问题(相同的设置、相同的胶片、相同的传感器、相同的寄存器设置)。 是这样吗? 您在该系统中使用了哪个部件- AFE5808、AFE5808A 或 AFE5809? 您的第一个原型和当前系统之间还有什么其他差异?
2.当您进行此实验时,塑料膜的距离是多少? 您确定这不是混响吗? 检查这一点的一种方法是、如果实际信号的接收时间为 T、则第一个反向将为2T、第二个反向将为3T。
3.您能告诉我您的 LNA 设置(增益、输入钳位设置、有源终端设置、HPF 设置)和 V2I_CLAMP 设置。 您能不能逐一更改这些设置、看看它是否能提高您的性能。 这也可能为我们提供有关根本原因的线索。
谢谢、
Karthik