This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:虚假信号。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5808A, AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161821/afe5809-ghost-signals

器件型号:AFE5809
主题中讨论的其他器件: AFE5808AAFE5808

幽灵信号。

我们在单元件系统中使用 AFE 5809。 使用 CH8。

我们得到了一个漂亮清晰的图像,但我们也得到了一些“鬼”回声。

在水中的物体(9微米塑料膜)上进行扫描时、我们会得到清晰的反射、在正确信号的后面、我们会得到2–4个额外的信号。 信号不是很强、但信号不是很强、不需要的。 信号未饱和。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Poul、

    很遗憾听到您的问题。

    根据您的描述、我很难立即指出该问题。 请提供更多信息:

    1.您能否分享信号的特征、更好地理解问题。  

    2.您有原始数据吗? 如果是、请分享、我们可以查看任何模式或代码中断。  

    3、您是否可以共享运行条件、例如使用 TGC 路径或 CW 路径、增益设置等?

    4.问题是否可在多个设备上重现?

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看图像。 从左到右。 深绿色水道、白色塑料膜和一组浅绿色塑料膜重影。  

    我们使用 TGC。 *始终保持相同的水平。 我们不使用 CW,而是将 PGA 设置为24dB、30MHz LP 滤波器。  

    我们在所有器件上都有此问题。  

    我们测量了输入电平:< 120mVpp。

    我没有直接访问原始数据。 可根据需要提取。

    此致

    Poul Pedersen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新信息。  

    当输入信号 i 超过60 - 70 mVpp 时、它看起来会启动。

    此致

    Poul Pedersen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供信息。

    让我与我的团队讨论这个问题、然后再回到您的身边。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Poul、  

    阿比什克是因为在印度有一个国家假日而外出的。 您应该在星期五之前收到回复。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样?

    根据您刚才在开始时提到的内容、

    "使用 ch8."

    这是否意味着您现在仅使用通道8、而其他通道现在未使用?

    如果正确、当您使用 AFE5809 EVM GUI 设置 AFE5809器件寄存器时、

    请单击并输入"断电设置"选项卡

    然后执行以下操作?

    1) 1)请单击  
    CH1至 CH7的 PDN LNA 按通道按钮、但保持 CH8不点击。

    2) 2)请单击

    CH1至 CH7的 ADC PDN 逐通道按钮、但保持 CH8不点击。

    3) 3)请单击:

    CH1至 CH7的按通道显示 LVDS PDN 按钮、但保持 CH8不点击。

    之后、请再次运行您的映像、

    看看您是否能获得更好的结果?

    感谢您使用 TI AFE5809器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅 CH8正在使用。 我们运行单个元素。

    我们未使用 AFE5809 EVM GUI 进行设置。 我们有一个具有 Picoblaze 微型的 FPGA、用于通过 SPI 总线设置 AFE5809。  

    我们刚刚找到了我们之前的第一个电路板"预原型"。 如果问题确实存在、我们在这里几乎看不到问题。 此处、AFE 5808具有生产代码:75ZNF43。 在我们新生产的原型上、我们显然遇到了问题、生产代码为81ZLR93。 使用生产代码为81ZLR93的芯片时、电路板上的增益也会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我们的 TI AFE5809数据表第52页、第58页。

    您可以看到这些寄存器映射。

    对于 ADC、您可以将寄存器0x01[8:2]设置为"1"。

    对于 LVDS、您可以将寄存器0x02[9:3]设置为"1"

    对于 LNA、您可以将寄存器0x35[6:0]设置为"1"

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没有解决我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Poul、  

    我有几个问题可以更好地理解您的问题-  

    1.您提到、您的第一个原型在完全相同的用例中不存在此问题(相同的设置、相同的胶片、相同的传感器、相同的寄存器设置)。 是这样吗? 您在该系统中使用了哪个部件- AFE5808、AFE5808A 或 AFE5809? 您的第一个原型和当前系统之间还有什么其他差异?  

    2.当您进行此实验时,塑料膜的距离是多少? 您确定这不是混响吗? 检查这一点的一种方法是、如果实际信号的接收时间为 T、则第一个反向将为2T、第二个反向将为3T。  

    3.您能告诉我您的 LNA 设置(增益、输入钳位设置、有源终端设置、HPF 设置)和 V2I_CLAMP 设置。 您能不能逐一更改这些设置、看看它是否能提高您的性能。 这也可能为我们提供有关根本原因的线索。  

    谢谢、

    Karthik