请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AMC7836、 AMC7812您好!
我正在寻找适用于楼宇控制系统仿真模型的 I/O 或 DAQ 模块。 我需要一 个可通过 USB 连接连接到 PC 的 I/O 或 DAQ 模块。 我希望模块连接到不同的传感器(例如温度传感器、压力传感器)、它将位于楼宇控制系统中的泵旁边。 我还想从 PC (运行 Windows 10 IoT Enterprise)读取传感器中的数据。 理想情况下、DAQ 应该能够支持模拟/数字和 RS485连接。 您有哪些 DAQ、或者您在店内有哪些 DAQ?
我期待你的答复。
谢谢、
Kaitlyn