This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAQ (数据采集)或 I/O 模块产品建议和问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167644/daq-data-acquisition-or-i-o-module-product-recommendations-and-questions

主题中讨论的其他器件:AMC7836AMC7812

您好!

我正在寻找适用于楼宇控制系统仿真模型的 I/O 或 DAQ 模块。 我需要一 个可通过 USB 连接连接到 PC 的 I/O 或 DAQ 模块。 我希望模块连接到不同的传感器(例如温度传感器、压力传感器)、它将位于楼宇控制系统中的泵旁边。 我还想从 PC (运行 Windows 10 IoT Enterprise)读取传感器中的数据。  理想情况下、DAQ 应该能够支持模拟/数字和 RS485连接。 您有哪些 DAQ、或者您在店内有哪些 DAQ?

我期待你的答复。

谢谢、

Kaitlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaitlyn、

    我们并不是真正创造这样的终端设备。  我怀疑您正在寻找更像工作台工具的工具? 类似于 USB-6289?

    如果您需要同时具有 ADC 和 DAC 的 IC、可以查看 AMC7812或 AMC7836等器件。  它们使用 SPI 或 I2C、因此您仍需要某种串行转 SPI 桥接器。