This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:DAC60508MCRTET/MRTE VDD=5.0V、内部 VREF。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167078/dac60508-dac60508mcrtet-mrte-vdd-5-0v-internal-vref

器件型号:DAC60508
主题中讨论的其他器件:DAC80508EVM

我想仔细检查当 VDD = 5.0V、Vref = 2.5V (内部)(DIV=1)和增益= 2时、FS 电压是多少。

这里是我的电路、它与评估板相同。  

谢谢、

-cd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CD、

    在您的条件下、FS 输出将为5V。  

    具有5V VDD 的2.5V 基准电压接近基准分压器条件的边缘:

    确保基准电压保持在2.5V 或以下、以避免基准缓冲器关闭、如本节所述:

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne、

     感谢您的快速响应。   
      我将使用内部 Vref、那么我如何保证 Vref  不超过2.5V?  使用外部 Vref 是否更好?   

     谢谢、

    -cd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CD、  

    在这种情况下、我会修改我的声明、说-确保您的 VDD 不会降至5V 以下、以避免基准缓冲器关闭的风险。 使用推荐 的旁路电容器以确保电源清洁。 您的原理图似乎已经包含了它们。 内部基准具有非常好的初始精度和低漂移、因此这不是问题。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne、

      我有多少个床头室、或者根本没有什么、4.99V 或4.98V 是否可以工作 ?  我没有空间放置5.5V 稳压器。

       如果您有其他器件、我愿意为您提供建议。   

    谢谢、

    -cd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CD、

    我正在与设计人员核实他们是否可以给我更有信心的答案、但  不会是4.98V。 它应该接近10s 的 mV 或更多。

    最棒的

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne、

      我想我应该提到的是:5V 电源为5V+/-5%、因此它会降至 4.75V。  最好尝试使用评估板、但我没有评估板。 这是你可以为我尝试的吗?

    谢谢、

    -cd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CD、

    我有 DAC80508EVM、它是具有更高分辨率的同一器件。 在基准缓冲器关闭且输出变为0V 之前、我实际上能够将 VDD 降低至4V 以下。 不过、有几条关于这一点的意见:

    在所有温度或条件下都不能保证这种情况、这就是他们建议的工作条件表具有内置裕度的原因。 我建议您获取 EVM、以便您可以根据系统要求执行更多测试。  我不会期望4.75V 电压会成为问题、但您必须进行测试才能确定。   

    其次、满量程电压为5V、具有5V VDD 和2.5V 内部基准。 如果 VDD 低于5V、则满量程输出电压将受 VDD 限制。 例如, 如果 VDD 为4.75V,则对于高于0xF8D 或(3891 =(4.75/5)*2^12)的任何代码,DAC 输出将为4.75V。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne、

      感谢您在 EVM 上试用它。  

      对于我们的应用、我们很可能不需要生成任何高于 4.75V 的输出。

      谢谢、

    -cd