请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1263 你(们)好
我发现有机会将 ADS1263推广到新项目、客户需要 38kSPS、并想知道 SPI 和 MCU 的要求是什么?
请问您对此应用有何意见? 我认为 SCLK 最大频率应该是首要考虑因素。
如果您有任何问题、请告诉我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.