This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:使38kSPS 应用实现 SPI 和 MCU 要求

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167632/ads1263-spi-and-mcu-requirements-to-made-a-38-ksps-application

器件型号:ADS1263

你(们)好

我发现有机会将  ADS1263推广到新项目、客户需要 38kSPS、并想知道 SPI 和 MCU 的要求是什么?

请问您对此应用有何意见? 我认为 SCLK 最大频率应该是首要考虑因素。  

如果您有任何问题、请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王绍恩、您好!

    有关时序要求、请参阅 ADS1263数据表。 我复制了表7.6和7.7、其中提供了 ADS1263的时序和开关特性。

    您的客户是否对 ADC 操作有任何其他特定问题?

    布莱恩