请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM98714 您好!
尽管我的客户在 CMOS 模式下评估 LM98714、但时钟信号不会从 CLKOUT 引脚(40引脚)输出。
DOUT0~7引脚以90MHz 输出 CMOS 信号。
它们将值设置为随附的寄存器。
e2e.ti.com/.../LM98714-register-setting.xlsx
是否有另一个寄存器可更改设置?
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Kuramochi