This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:CLKOUT (CMOS 模式)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763432/lm98714-clkout-cmos-mode

器件型号:LM98714

您好!

尽管我的客户在 CMOS 模式下评估 LM98714、但时钟信号不会从 CLKOUT 引脚(40引脚)输出。

DOUT0~7引脚以90MHz 输出 CMOS 信号。  

它们将值设置为随附的寄存器。

e2e.ti.com/.../LM98714-register-setting.xlsx

是否有另一个寄存器可更改设置?

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年1月18日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron San、您好!

    这种情况如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi San、

    根据寄存器设置、通过时钟乘法(3x)选择3个通道。
    在这种情况下、最大 INCLK=15MHz。 客户的 INCLK 频率是多少?
    对于 CMOS、引脚23也应接地。

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin-San、

    感谢你的建议。

    >对于 CMOS 引脚23也应接地。
    如果 OSB (23)引脚对地短路、是否意味着选择了模式2?

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi San、

    LVDS/CMOS 输入类型在内部感测、如果引脚未接地、则可以选择 LVDS、并且 LVDS 输出时钟为引脚30和31
    这是我之前的回答中的一个拼写错误、引脚29 (INCLK-)应该接地、CMOS 时钟输出为引脚40 (CLOCKOUT/CLK10)

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Costin-San、

    尽管我的客户检查了上述情况、INCLK=15MHz、引脚29与 GND 短接。
    我们应该检查其他什么?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Costin-San、

    这种情况如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi San、

    根据我得到的信息、我看不到它为什么不输出时钟。 如果没有基准时钟、ADC 无法输出数据。
    所有外部信号都符合规格 I/O 条件?

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi San、

    设置开始扫描位(page0 reg2 bit0=1)后、SH_R 引脚需要脉冲两次。 在第二个 SH_R 脉冲之后、将生成内部"BOS"(图38第40页)、并正确配置 AFE。

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cazana-San、

    感谢你的建议。
    我们将尝试一下。

    此致、
    Kuramochi