This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12dj3200校准和 SNR

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776820/adc12dj3200-adc12dj3200-calibration-and-snr

器件型号:ADC12DJ3200

您好!

我使用的是 jmode=3 (双通道)中的 adc12dj3200、并且仅在采样频率为3200MHz 时使用单通道。

我正在尝试通过后台校准和偏移校准来提高 SNR、以实现连续运行。

我尽最大努力看到47dB 的 SNR。 (没有偏移校准(静音、然后启用后台校准、我看到30-40dB SNR)。

1-由于我使用一个通道,是否可以将核心 C 仅用于服务核心 A,而不是核心 B? 更改为

  获得更好的 SNR? (是否有帮助?)

 谢谢、

Shervin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shervin
    如果您始终只需要一个 ADC 通道、则可以关闭未使用的 ADC-B 通道。 这可以通过设置寄存器地址0x209h 中的 PD_BCH 来实现。 请注意、如果您计划随时使用 B 信道、则不应执行此操作。 有关关闭输出串行器电源的影响的更多详细信息、请参阅表6.4之前的注释。
    如果您的应用具有较窄的环境温度范围、您可能只能使用前台校准模式、启用前台偏移校准、从而获得稍好的性能。
    使用后台校准时需要额外的电路、与前台校准模式相比、此模式下的器件性能可能会稍微差一些。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    当使用 BG 校准与 FG 校准时、我看到 SNR 提高约5dB。

    此外、在我阅读数据表时、仅在 ADC 输入静音时启用/适用前台偏移校准。

    运行时、Foregrooung 偏移校准被禁用、前景校准被启用并在某个时间触发、

    然后是采集。 (希望条件保持不变)。

    有人能不能对此进行研究、因为即使47 dB 也不会对我有所帮助。

    谢谢、

    Shervin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shervin
    您捕获的信号的频率是多少? 您将其设置为以 dBFS 为单位的功率是多少?
    明天我将尝试使用类似的设置和信号进行测试、看看我是否可以提供有关获得更好性能的任何指导。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看 adc12dj3200数据表的第19页、可以看到 TI 测试 和大型测试都使用了后台校准  

    信号。 如果使用或不使用平衡-非平衡变压器、我不确定 AIN=-1dBFs 意味着什么、而不提及平衡-非平衡变压器损耗。 (典型值为3dB)

    我正在将频率为4dBm 的997MHz 信号输入 ADC (通过平衡-非平衡变压器)。 ADC 输入范围默认为(800mV pp)、并且可以看到信号  

    在+/-1800计数时、-1.1dBFs

    我还将通过移除 HD2-9和 DC 来计算 SNR。

    如果这与系统设计相关、我将尝试缩小范围。

    谢谢、

    Shervin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shervin
    -1dBFS 意味着 ADC 满量程信号范围以下1dB、即正弦波信号削波开始以下1dB。 生产测试设置将调整发电机输出、以达到该测试的数据表中注明的功率级别。
    发生器的实际信号电平取决于设置中使用的各种电缆、滤波器、平衡-非平衡变压器等的插入损耗。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着我的测试用例同意数据表中的 TI 设置。 您刚才提到的是显而易见的。

    我的问题是告知您我如何解读数据表。

    您之前的电子邮件表明您将使用您的设置查看测量结果。

    我还在等

    Shervin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shervin

    我以3200MSPS 的速率在 JMODE3中以997.77MHz 的输入频率收集数据。 结果见以下附件:

    e2e.ti.com/.../ADC12DJ3200-JMODE3-3200MSPS-997MHz-Fin.pdf

    我使用了前台校准模式、在第一个图中启用了偏移校准。 第二个图使用背景校准、启用背景偏移校准。  

    请将这些图表与您获得的结果进行比较。 如果您能够识别将有助于确定问题所在的限幅谐波或杂散、  

    如果您可以共享您正在使用的寄存器设置以及我们结果的 FFT 图、我也可以查看它们。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../siggen_5F00_997MHz_5F00_4dBm_5F00_PFR_5F00_locked_5F00_1_2D00_4GHz_5F00_LP_5F00_filter_5F00_MINI_2D00_CIRCUITS_2D00_VLF_2D00_1450_2B005F00_BgCalEn_5F00_BgOoffsetCalDis_5F00_BgOffsetFiltDis_5F00_a.txtHiJim、

    感谢您对此进行深入研究。 查看您的结果,我看到:

    分析窗口样本 =65536

    RBW                        = 48828Hz

    音调频率                   = 997.77MHz

    窗口                    =布莱克曼

    用于分析

    分析窗口样本 =65536

    RBW                        = 48828Hz

    音调频率                   = 997MHz

    窗口                    = Kaiser

    -您是否选择了在纸槽上放置的音频频率?

    -我猜您正在存储样本、并对数据进行后分析。

    您使用什么类型的处理来获得 SNR?

    我附加了我的 ADC 数据( ASCII 格式)、设置、频谱图 、它的长度为81920点、您可以选择65536点进行分析。

    后台校准相关设置在温度稳定后手动设置、在这里我将输入静音、校准偏移、然后禁用

    偏移、并以 bg cal 运行。

    谢谢、

    Shervin

    e2e.ti.com/.../my_5F00_adc_5F00_settings.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shervin

    我已将数据导入到 High Speed Data Converter Pro、以便进行等效处理。

    随附的文件包含原始信息以及几张幻灯片、其中显示了使用标准性能计算的数据、还有一些幻灯片中显示了特定的音调。

    e2e.ti.com/.../ADC12DJ3200-JMODE3-3200MSPS-997MHz-Fin-with-customer-data.pdf

    我在您的结果中看到的是一些杂散、我不会期望它们这么高、同时也会比预期的 HD2-HD5性能差。

    我建议仔细检查应用于 ADC 的输入信号中或可能混叠回 ADC 频谱的频率中是否存在这些杂散。 我将使用范围为0Hz 至至少8GHz 的频谱分析仪来查看施加的信号。  

    如果您尚未这样做、请在信号路径中添加带通滤波器、以确保仅应用预期的信号。 如果没有带通滤波器、则也可以使用低通滤波器。

    如果输入信号已经是干净的、那么我会研究任何可能耦合到 ADC 时钟或电源网的噪声或潜在的 ADC 设置问题。

    如果 ADC 位于您的设计的电路板上、我想回顾所使用的寄存器设置/序列、以及原理图(如果可以共享)。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    感谢您查看我的数据。
    如您所建议、我在 ADC 之前使用低通滤波器迷你电路- VLF-1450+。
    我之前的回复是、我将 ADC 设置附加到了上传的文件:my_adc_settings.txt 中。
    请验证您是否看到我的设置有任何问题。

    我将使用低通滤波器检查 ADC 性能、并仔细检查和
    信号处的 RBW 相同。
    我从您的网站下载了数据转换器工具。 希望可以使用数据分析功能。

    谢谢
    Shervin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shervin
    我查看了该滤波器的规格。
    从2000到6500 MHz 的信号衰减仅约为40dB。 高于6500 MHz 时的衰减约为20dB。 这可能允许来自信号发生器的谐波出现在 ADC 输入端。 如果可能、请尝试使用不同或其他筛选器。
    我将查看您共享的 ADC 设置、并告知您是否有任何建议的更改。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shervin

     ADC 首次上电后、您能否再次检查寄存器0x0006 CHIP_VERSION 的读回值?

    您共享的文件具有读回值= 0x05。 这表示您正在使用的芯片版本是预量产工程样片、而不是最终量产芯片。  

    生产器件的 CHIP_VERSION 读数将为0x0A。

    在0x05版本和生产版本之间进行了重大更改和改进。 我强烈建议将 ADC 器件更换为生产器件、然后重复评估。  

    我还注意到您正在将一些其他寄存器设置为不同于我建议的值。 以下是寄存器地址以及更适合用于初始评估和优化的值:

    地址 数据

    0x0030  0x00

    0x0031  0xA0

    0x0032  0x00

    0x0033  0xA0

    0x0070  0x00  

    0x007A 至0x0095、0x0112至0x015F 不写入、这些是出厂预设的修整值。

    0x0214到0x025D 写入是不必要的、并且对 JMODE = 3没有影响

    您的文件指示写入0x0000为0、10 -我不确定这意味着什么、但我不认为该写入应该在序列中。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../my_5F00_adc_5F00_settings_5F00_1.txtHiJim、

    感谢您查看寄存器设置。 我重新检查了寄存器设置、并错误打印了一些设置

    我们实际上不会更改的设置。

    -我检查了寄存器0x6、并读回0xA (CHIP_VERSION)

    -写入0x0000为0、10 (只是设置 JESD 寄存器时延迟的内部标志、 而非寄存器写入 ADC)

    -确保我们不将0x007A 写入0x0095、0x0112写入0x015F。

    -wrires 到寄存器0x214。 0x25D 将被删除。 (您提到了对 JMODE=3没有影响)。

    我已附加更正后的 ADC 设置。

    -我已经订购了一个特定的带通滤波器,我将进行新的测量。

    我已就信号完整性和布局问题向我们的供应商传达了您的反馈

    这可能是降级的原因。 如果他们愿意、我将分享他们的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Slymaster
    如果您有任何更新、请告诉我。
    此外、如我之前的指导中所述、请设置寄存器0x70 = 0x00 (不是0x01)。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    我已经订购了更适合您建议的定制带通滤波器。
    我还通知了我们的供应商(设计硬件的供应商)、以了解更多信息
    并可能提供与此问题相关的布局/设计详细信息。
    如果他们愿意与我们分享、我将提供这些信息。

    设置的相关信息、请进行更改、然后重新检查。

    谢谢、
    Shervin Hojati
    Northrop Grumman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的更新。
    当您有更多信息要分享时、请告诉我。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shervin
    我将把它标记为已解决并关闭、但如果您有更新的信息、请告诉我、我们可以进一步讨论。
    此致、
    Jim B