您好!
我使用的是 jmode=3 (双通道)中的 adc12dj3200、并且仅在采样频率为3200MHz 时使用单通道。
我正在尝试通过后台校准和偏移校准来提高 SNR、以实现连续运行。
我尽最大努力看到47dB 的 SNR。 (没有偏移校准(静音、然后启用后台校准、我看到30-40dB SNR)。
1-由于我使用一个通道,是否可以将核心 C 仅用于服务核心 A,而不是核心 B? 更改为
获得更好的 SNR? (是否有帮助?)
谢谢、
Shervin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 jmode=3 (双通道)中的 adc12dj3200、并且仅在采样频率为3200MHz 时使用单通道。
我正在尝试通过后台校准和偏移校准来提高 SNR、以实现连续运行。
我尽最大努力看到47dB 的 SNR。 (没有偏移校准(静音、然后启用后台校准、我看到30-40dB SNR)。
1-由于我使用一个通道,是否可以将核心 C 仅用于服务核心 A,而不是核心 B? 更改为
获得更好的 SNR? (是否有帮助?)
谢谢、
Shervin
您好!
查看 adc12dj3200数据表的第19页、可以看到 TI 测试 和大型测试都使用了后台校准
信号。 如果使用或不使用平衡-非平衡变压器、我不确定 AIN=-1dBFs 意味着什么、而不提及平衡-非平衡变压器损耗。 (典型值为3dB)
我正在将频率为4dBm 的997MHz 信号输入 ADC (通过平衡-非平衡变压器)。 ADC 输入范围默认为(800mV pp)、并且可以看到信号
在+/-1800计数时、-1.1dBFs
我还将通过移除 HD2-9和 DC 来计算 SNR。
如果这与系统设计相关、我将尝试缩小范围。
谢谢、
Shervin
您好、Shervin
我以3200MSPS 的速率在 JMODE3中以997.77MHz 的输入频率收集数据。 结果见以下附件:
e2e.ti.com/.../ADC12DJ3200-JMODE3-3200MSPS-997MHz-Fin.pdf
我使用了前台校准模式、在第一个图中启用了偏移校准。 第二个图使用背景校准、启用背景偏移校准。
请将这些图表与您获得的结果进行比较。 如果您能够识别将有助于确定问题所在的限幅谐波或杂散、
如果您可以共享您正在使用的寄存器设置以及我们结果的 FFT 图、我也可以查看它们。
此致、
Jim B
感谢您对此进行深入研究。 查看您的结果,我看到:
分析窗口样本 =65536
RBW = 48828Hz
音调频率 = 997.77MHz
窗口 =布莱克曼
用于分析
分析窗口样本 =65536
RBW = 48828Hz
音调频率 = 997MHz
窗口 = Kaiser
-您是否选择了在纸槽上放置的音频频率?
-我猜您正在存储样本、并对数据进行后分析。
您使用什么类型的处理来获得 SNR?
我附加了我的 ADC 数据( ASCII 格式)、设置、频谱图 、它的长度为81920点、您可以选择65536点进行分析。
后台校准相关设置在温度稳定后手动设置、在这里我将输入静音、校准偏移、然后禁用
偏移、并以 bg cal 运行。
谢谢、
Shervin
您好、Shervin
我已将数据导入到 High Speed Data Converter Pro、以便进行等效处理。
随附的文件包含原始信息以及几张幻灯片、其中显示了使用标准性能计算的数据、还有一些幻灯片中显示了特定的音调。
e2e.ti.com/.../ADC12DJ3200-JMODE3-3200MSPS-997MHz-Fin-with-customer-data.pdf
我在您的结果中看到的是一些杂散、我不会期望它们这么高、同时也会比预期的 HD2-HD5性能差。
我建议仔细检查应用于 ADC 的输入信号中或可能混叠回 ADC 频谱的频率中是否存在这些杂散。 我将使用范围为0Hz 至至少8GHz 的频谱分析仪来查看施加的信号。
如果您尚未这样做、请在信号路径中添加带通滤波器、以确保仅应用预期的信号。 如果没有带通滤波器、则也可以使用低通滤波器。
如果输入信号已经是干净的、那么我会研究任何可能耦合到 ADC 时钟或电源网的噪声或潜在的 ADC 设置问题。
如果 ADC 位于您的设计的电路板上、我想回顾所使用的寄存器设置/序列、以及原理图(如果可以共享)。
我希望这对您有所帮助。
此致、
Jim B
您好、Shervin
ADC 首次上电后、您能否再次检查寄存器0x0006 CHIP_VERSION 的读回值?
您共享的文件具有读回值= 0x05。 这表示您正在使用的芯片版本是预量产工程样片、而不是最终量产芯片。
生产器件的 CHIP_VERSION 读数将为0x0A。
在0x05版本和生产版本之间进行了重大更改和改进。 我强烈建议将 ADC 器件更换为生产器件、然后重复评估。
我还注意到您正在将一些其他寄存器设置为不同于我建议的值。 以下是寄存器地址以及更适合用于初始评估和优化的值:
地址 数据
0x0030 0x00
0x0031 0xA0
0x0032 0x00
0x0033 0xA0
0x0070 0x00
0x007A 至0x0095、0x0112至0x015F 不写入、这些是出厂预设的修整值。
0x0214到0x025D 写入是不必要的、并且对 JMODE = 3没有影响
您的文件指示写入0x0000为0、10 -我不确定这意味着什么、但我不认为该写入应该在序列中。
我希望这对您有所帮助。
此致、
Jim B
e2e.ti.com/.../my_5F00_adc_5F00_settings_5F00_1.txtHiJim、
感谢您查看寄存器设置。 我重新检查了寄存器设置、并错误打印了一些设置
我们实际上不会更改的设置。
-我检查了寄存器0x6、并读回0xA (CHIP_VERSION)
-写入0x0000为0、10 (只是设置 JESD 寄存器时延迟的内部标志、 而非寄存器写入 ADC)
-确保我们不将0x007A 写入0x0095、0x0112写入0x015F。
-wrires 到寄存器0x214。 0x25D 将被删除。 (您提到了对 JMODE=3没有影响)。
我已附加更正后的 ADC 设置。
-我已经订购了一个特定的带通滤波器,我将进行新的测量。
我已就信号完整性和布局问题向我们的供应商传达了您的反馈
这可能是降级的原因。 如果他们愿意、我将分享他们的反馈。