请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ3200EVM 主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200
您好!
我在双模中使用 ADC12DJ3200 ADC。 出于某种原因、如果我在通道 B 上连接与通道 A 中相同的信号源、但没有更改设置、那么我会在通道 B 上看到更大的增益。这对我来说毫无意义。 我尝试检查 ADC 中的设置、但两个通道似乎具有相同的设置。 ADC 设置为 JMODE 2、时钟速率为983.04MHz