This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:ADC12DJ3200EVM 中通道 B 的增益更大

Guru**** 2553410 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762758/adc12dj3200evm-larger-gain-on-channel-b-in-adc12dj3200evm

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

您好!

我在双模中使用 ADC12DJ3200 ADC。 出于某种原因、如果我在通道 B 上连接与通道 A 中相同的信号源、但没有更改设置、那么我会在通道 B 上看到更大的增益。这对我来说毫无意义。 我尝试检查 ADC 中的设置、但两个通道似乎具有相同的设置。 ADC 设置为 JMODE 2、时钟速率为983.04MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    我们将研究您的问题、我们的一位专家将很快与您联系、

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai

    我不希望这种行为是由 ADC 造成的。

    从 VINA 和 VINB 输入连接器到 ADC 输入的信号路径可能存在一些问题。

    请检查 J2和 J5、BALUN1和 BALUN2的焊接连接以及将平衡-非平衡变压器输出连接到 ADC 输入的电阻器 R1、R4、R6和 R9上的焊接连接。 如果其中一个接头上有坏焊点、则会导致问题。 在这种情况下、您可以通过仔细重新焊接该连接来解决问题。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sai
    如果 A 和 B 通道上的增益仍然存在问题、并且无法找到原因、则电路板存在其他问题。
    在这种情况下、我授权您通过您获得的任何渠道将其退回以进行保修更换。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好极了。 是的、我无法解决此问题。 如何继续发回此电路板?

    SAI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sai
    如果您从 TI store 购买 EVM、则应联系他们了解退货事宜。
    www.ti.com/.../customer-returns.html
    www.ti.com/.../standard-evaluation-terms.html

    如果电路板是从 TI 经销商处购买的、您应联系他们。

    您可以指引他们查看我的上述声明、以授权退货。

    此致、
    Jim B