主题中讨论的其他器件: ADS54J60、 LMK04828
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我的 ADS54J60EVM 工作正常-持续几分钟。 我已成功使用大多数 HSDC Pro GUI 功能来设置数据采集。
即使是1s 1纳秒的捕获、导致4GB 的捕获也能正常工作。 但是:将系统单独保留5-10分钟,系统将不再工作
捕获数据。 使用低级文件 ADS54J60_LMF_8224重新加载将使系统从深度睡眠状态唤醒、并使其再次完全正常工作
(直到它再次被单独保留5-10分钟...)。 ADS54J60EVM 系统是否出现问题?
我还设法使用您的自动化 CPP 代码来控制系统、但也会发生同样的情况。 将系统单独离开后、系统将停止运行
工作。 CPP 代码不包含任何用于再次重新加载 ADS54J60_LMF_8224文件的函数(甚至不包括 Write_Registers_U32函数)。
我还想知道您是否有 ADS54J60的错误代码列表。
/Jan Wennström,SAAB