This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS54J60EVM:ADS54J60EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, ADS54J60, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773323/compiler-ads54j60evm-ads54j60evm

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J60LMK04828

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我的 ADS54J60EVM 工作正常-持续几分钟。 我已成功使用大多数 HSDC Pro GUI 功能来设置数据采集。
即使是1s 1纳秒的捕获、导致4GB 的捕获也能正常工作。 但是:将系统单独保留5-10分钟,系统将不再工作
捕获数据。 使用低级文件 ADS54J60_LMF_8224重新加载将使系统从深度睡眠状态唤醒、并使其再次完全正常工作
(直到它再次被单独保留5-10分钟...)。 ADS54J60EVM 系统是否出现问题?

我还设法使用您的自动化 CPP 代码来控制系统、但也会发生同样的情况。 将系统单独离开后、系统将停止运行
工作。 CPP 代码不包含任何用于再次重新加载 ADS54J60_LMF_8224文件的函数(甚至不包括 Write_Registers_U32函数)。

我还想知道您是否有 ADS54J60的错误代码列表。

/Jan Wennström,SAAB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    我们的专家之一正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    确保 TSW14J56EVM 的5V 电源可提供至少4A 的电流、而 ADS54J60EVM 的5V 电源可提供3A 的电流。 您要将哪些 LMK04828配置文件用于 ADC? 对 LMK04828进行编程后、您是否按下了电路板复位按钮?

    使用自动化功能时、系统是否停止工作? 发生这种情况时、您能否发送 HSDC Pro GUI 的屏幕截图? 发生这种情况时、两个电路板上的 LED 状态是什么?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-快速响应!

    快速响应!

    以下是使用信息的要求:
    a. 电源
    电源为 TTI EX354TV。

    B. 加载的文件/选择的设备
    我按照手册操作、我加载的文件为:

                 (使用 ADS54Jxx GUI)
    1. LMK_Onboard_Config_983p04_MSPS.cfg 完成此操作后,我按重置键
    2 .ADS_LMF_8224.cfg

    (使用 HSDC Pro GUI)

    3. 选择 ADC 器件 ADS54J60_LMF_8224
    当我使用 HSDC Pro GUI 时、我们会按照说明进行等待(如果需要)和输入输出数据速率。

    c. 当我使用自动化软件时、也会发生同样的情况。 我使用的 CPP 代码(进行了一些微小更改的代码)能够捕获数据!)

    d. HSDC 专业版 GUI 的屏幕截图
    最初情况良好:

    < >
     
    10分钟后、我尝试捕获与上述相同的信号-结果:
     
    < >


    现在重新加载 ADS_LMF_8224.cfg 将重新启动/重置系统。
    此致/Jan Wennström

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    电源上的电流限制设置为多少? 如果您进行一次捕获、然后20分钟后回来、您是否可以进行另一次有效的捕获(无自动化、仅进行一次手动捕获)?  如果出现故障、则两个板 LED 的状态是什么(我在上一个帖子中要求提供此信息、但未获得此信息)。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ´m 回答太晚了! 我遇到的事情!

    您的问题答案:

    电源是 TTI EX354TV、规格为35V 4A。 我将在5V 4A 下使用它、我希望这样做。

    2.我再也等不及20分钟了——情况更糟——现在系统只需要1-2分钟就可以停止工作了。
      (恢复系统的方法是加载文件"ADS54J60_LMF_8224.cfg")

    3、LED

       a: AD 板:两个 LED 始终亮起(当然、在加载第一个文件后)-无变化。

       B. 捕获板:  

          打开电源:D17打开、这些 LED 上的 D10 (5V)始终保持亮起。

          使用 HSDC GUI 加载器件 ADS54J60_LMF_8224: D28导通、D1导通、D8导通这三个 LED 始终保持导通。
                                                              D3也打开

          (现在系统是根据手册设置的、我还将数据速率设置为983.04M)

          执行捕捉:D3关闭、D4开始闪烁。 现在捕获工作正常。
                           但是-等待1-2分钟 D4停止闪烁、D3打开。 现在无法再进行捕获。 必须按照上述说明重置系统。
                           (当 D3关闭时、另一个捕获将导致空白显示屏和 D4闪烁。 一段时间后、D4停止闪烁、D3打开。 无捕获...)

    /Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    此电源是否连接到两个电路板? 如果是、则电流不足。 请尝试使用两个单独的电源。 ADC 板电源 的额定电流应为3A、TSW14J56EVM 的额定电流应为4A。

    从 ADC 板进入 TSW14J56的时钟似乎出现故障。 您能否向您购买 ADC54J60EVM 的经销商申请更换电路板?

     在等待更换电路板时、如果您当前电路板上的问题与板载 VCXO 有关、您可以尝试在外部时钟模式下操作电路板。 有关此模式的更多信息、请参阅 ADC54J60EVM 用户指南的第5.1.2节。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我测试了另一个电源(最大10A)。 结果相同。

    我现在要做两件事:

    -我将再次检查馈入系统的电源

    我从一开始就感觉系统不同步。 如果我继续
    捕获它似乎是为每个捕获进行整形。 单独保留
    它不同步。 因此、我将尝试使用您刚才建议的外部同步
    看看会发生什么。

    我将离开两天、我将在星期一返回。 我会回来的!

    /Jan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我再次检查了电源、似乎没有问题。

    我也遇到了一个生成外部同步的问题-我会尝试、但需要一些时间。

    同时:

    我已经测试了系统的运行情况。 和以前一样、如果我离开超过30秒、它将停止工作。  

    如果我将其设置为执行连续捕获、它将运行5 - 15分钟、当它崩溃时、它将是 HSDC
    失败的 GUI。 重新启动 GUI 并重新加载第二个配置文件将系统重置为  
    再次允许本地捕获。

    我感觉是内部时钟停止工作。 捕获板确实会注意到-它会持续运行
    捕获。 系统不会告诉我任何信息。 我还能做些什么吗?

    如果我可以使用 C 应用程序在每次捕获之前"重新加载" FW、我可以解决该问题!
    就我所看到的情况而言,没有办法这样做。 (WRITE_Register……?)

    /Jan Wennström ć

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    如果仍有问题、我 建议您申请更换采集 板。 TSW14J56EVM 似乎存在间歇性问题。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于系统没有任何提示(无错误或状态消息)、我在报告任何其他问题时遇到了问题、但系统停止向 GUI 发送捕获的数据。 这在最后一次正确捕获后30-60秒发生。 到目前为止、我还没有提到这样一个事实、即我们按照手册中的步骤对系统进行了转换、以允许使用差分输入。
    我们可以看到、只要您在30秒内继续进行捕获、这一切都很正常。 我们在进行差分输入之前没有进行太多测试、因此我无法判断它是否正常工作!

    正如我在将第二个 cfg 文件下载到 ADS 板后、系统恢复为捕获就绪状态之前所报告的那样。

    我可以做什么吗? 或者、我应该去购买新电路板吗? (我们真的很喜欢这个功能!)

    /Jan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    您能否尝试通过使用较小的采集尺寸重复测试、例如1-2G 样本? 我将与软件团队联系、以查看连续的大型捕获是否会出现问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    恐怕不是。 请继续并申请更换。

    此致、

    Jim